エラーメッセージと対応方法

エラーメッセージ 対応方法
TransferJetデバイスが検出できませんでした。
TransferJetデバイスを抜き差し後、再実行してください。
TransferJet対応アダプタが取り付けられていない、もしくは正しく認識されていない可能性があります。
TransferJet対応アダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。
転送中にエラーが発生しました。
TransferJetデバイスを抜き差し後、再実行してください。
TransferJetAppが動作中にTransferJet対応アダプタが抜かれたか、転送エラーが発生しました。
TransferJet対応アダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。
非サポートファイルです。送信できません。 TransferJetAppでは4GByteを超えるサイズのファイル送信は行えません。
受信中に、接続が切れました。
相手機器との位置関係を調整後、再実行してください。
TransferJetAppによる通信中にTransferJet接続が切れました。
TransferJet対応アダプタ同士の距離を近づけ、再度実行してください。
送信中に、接続が切れました。
相手機器との位置関係を調整後、再実行してください。
受信したファイルは未対応の形式です。 TransferJetAppでは動画・画像ファイル、vcard形式以外のファイルの受信は行えません。
TransferJetAppで受信可能なファイルは以下の拡張子のものです。
"bmp" "gif" "jpeg" "jpg" "png" tiff" "tif" "m4v" "mp4" "mov" "3gp" "vcf" "heic"
  • "heic"はiOS11.xx以上のみ。
保存できませんでした。 写真アプリで再生できないファイルは、受信可能な拡張子のファイルであってもiOS端末に保存することができません。
このファイルを受信するための容量が不足しています。 容量を確保後、再実行してください。 受信しようとしているファイルを保存するための容量が不足しています。不要ファイルなどを削除し、容量を確保後、再度実行してください。
連絡先の許可がされていません。
設定->プライバシー->連絡先よりTransferJetAppをONにしてください。
設定->プライバシー->連絡先よりTransferJetAppをONにしてください。
写真の許可がされていません。
設定->プライバシー->写真よりTransferJetAppをONにしてください。
設定->プライバシー->写真よりTransferJetAppをONにしてください。

以上で、エラーメッセージと対応方法の説明は終了です。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。