ファイルを送信する

以下の手順でファイルの送信を行います。

取り扱い上のお願い

  • ファイルを送受信中にTransferJetデバイスを取り外さないでください。
    送受信が正常に終了しません。もう一度TransferJetデバイスを取り付けて、送受信してください。

ステップ1

送信の準備をします。
ホーム画面で[TransferJetApp]アイコンをタップし、TransferJetAppホーム画面を表示します。

iOSホーム画面
TransferJetAppホーム画面
  • 画面は例です

送信する対象に応じたメニューを選択します。

  • 連絡先を送信する場合、受信側の対応機器はiOS端末のみとなります。Windows® あるいはAndroid機器へ送信した場合、正常にファイルが開かない場合があります。

① 画像・動画を選択して送信する場合

画像・動画の送信画面では、送信したい画像または動画を、任意に選択することや、一括選択することができます。

送信画面から、送信したい画像または動画をタップして選択します。選択終了後、[確定]をタップします。

  • 全ての画像・動画を一括で選択する場合は、各画面で[選択]ボタンをタップします。
アルバムの選択画面
  • 画面は例です。
画像・動画選択画面
  • 画面は例です。
画像・動画の送信画面
  • 画面は例です。

[送信]をタップします。
TransferJetAppの送信画面が表示されます。受信側端末にファイルを送信する準備ができた状態になります。

  • 送信できるファイルサイズは、1ファイル当たり4GByte未満です。4GByte以上のサイズのファイルは送信できません(1GByte=1024×1024×1024 Byteです)。

② 連絡先を1件送信する場合

送信したい連絡先を1件選択します。

連絡先の選択画面
連絡先の送信画面
  • 画面は例です。

[送信]をタップします。
TransferJetAppの送信画面が表示されます。受信側端末にファイルを送信する準備ができた状態になります。

③ 連絡先を全件送信する場合

連絡先一括送信画面
  • 画面は例です。

[送信]をタップします。
TransferJetAppの送信画面が表示されます。受信側端末にファイルを送信する準備ができた状態になります。

ステップ2

送信準備完了後、送信画面が表示されます。受信側端末にファイルを送信する準備ができた状態になります。

送信画面
  • 画面は例です。

[停止]をタップすると、送信接続待ちを終了し、TransferJetAppホーム画面に戻ります。

ステップ3

送信側iOS端末と受信側端末のTransferJet通信デバイス同士を近づけます。(受信側端末で受信設定がされていることが必要です。受信側の通信デバイスがTransferJet対応アダプタの場合、設定については「ファイルを受信する」を参照してください。)

  • 上の図は例です。

ステップ4

受信側がはじめて接続する端末の場合、以下の認証ダイアログが表示されますので、 [OK]をタップします。

認証ダイアログ
  • 画面は例です。

ダイアログの[OK]をタップすると、接続可能な相手機器として登録されます。
登録することで、送信、または、受信操作を開始することができます。
[キャンセル]をタップした場合には認証を拒否します。この場合、「認証がキャンセルされましたので、転送を中断しました。」とのメッセージ画面が表示されます。[閉じる]をタップすると送信画面に戻ります。

  • 一度、登録した後は、機器内に情報として保存され、同じ相手機器での次回操作においては再度確認することなく、送信、または、受信操作を開始することができます。
  • [キャンセル]をタップした場合は、相手機器として登録されません。次回操作時において、再度、確認画面が表示されます。
  • 設定アプリ-「TransferJetApp」で「自動で機器認証する」をONにすることで、機器認証画面を表示せずに、自動で認証することも可能です。
  • 連絡先を送信する場合、受信側の対応機器はiOS端末のみとなります。Windows® あるいはAndroid機器へ送信した場合、正常にファイルが開かない場合があります。

ステップ5

認証後、受信側端末とTransferJet接続され、ファイル送信が開始されます。接続時には、接続音が鳴動します。
送信が開始されると、画面の表示内容が切り替わります。

送信中の画面
  • 画面は例です。

[停止]をタップするとファイル送信を強制的に中断し、TransferJetAppホーム画面に戻ります。

ステップ6

全てのファイル送信が完了すると、画面の表示内容が切り替わります。
完了時には完了音が鳴動します。

ファイル送信完了画面
  • 画面は例です。

[閉じる]をタップするとTransferJetAppホーム画面に戻ります。

以上で、ファイル送信操作の説明は終了です。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。