TransferJet 対応アダプタ(iPhone / iPad / iPod 対応)
(TJ-LT00A)取扱説明書

このページの取扱説明書は製品に同梱されている取扱説明書に準じて書かれていますが、一部、webページに即した表現に変更されている箇所があります。正式は同梱されている取扱説明書です。

TransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPod対応)取扱説明書は以下からもダウンロード頂けます。

Get ADOBE READER
PDF形式のファイルを閲覧するには、Adobe® Reader®が必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから

はじめに

本製品はTransferJet規格に対応したTransferJet対応アダプタです。TransferJet通信を使用して、Lightningコネクタを搭載したiOS端末(iPhone、iPad、iPod)内のデータを無線転送することができます。

  • 本製品は、Lightningコネクタを搭載したiOS端末のみで機能します。
  • 本製品は、専用のファイル転送ソフトウェアとの組み合わせのみで機能します。本製品単体、または他のソフトウェアとの組み合わせではご使用できません。また、通信する機器同士は、それぞれTransferJetに対応している必要があります。

TransferJetとは

通信したい機器どうしを直接かざすだけでデータ通信が行える近接無線転送技術です。ケーブル接続など面倒な作業を行わずに高速なデータ転送が可能です。

ご使用前のお願い

必ず本取扱説明書と使用機器の取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は何時でも参照できるようにしておいてください。

安全上のご注意とお願い

表示の説明 表示 意味
警告 "取り扱いを間違った場合、使用者が死亡または重症(※1)を負うことが想定される危害の程度"を示します。
注意 "取り扱いを間違った場合、使用者が障害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定される危害・損害の程度"を示します。
  • ※1重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症の残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
  • ※2障害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが、やけど、感電などをさします。
  • ※3物的損害とは、装置、機能などにかかわる拡大損害をさします。
図記号の説明 図記号 意味
禁止 禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示 指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
警告 禁止

乳幼児の手の届くところに置かないこと。

誤って飲み込んで窒息したり、けがなどの原因となる場合があります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解や改造をしないこと。

けがをするおそれがあり、また感電・破損・火災の原因となります。

本製品を曲げたり、強い力を加えたり、落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないこと。

ピンセット・ペンチなど、本製品に損傷をあたえるおそれのあるものを使用しないこと。特に機器への抜き差し時に注意して扱うこと。故障や異常のまま使用しないこと。そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。

指示

異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙したときは、すぐに使用を中止すること。本製品を接続する機器、およびその周辺機器の電源を切り、本製品を取り出し、再び使用せずに、当社サポートセンター、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。

注意 禁止

本製品に長時間素肌を直接触れさせないこと。

長時間使用していると、本体の表面が熱をおびます。本体に長い間触れていると、低温やけどになるおそれがあります。肌の弱い方は、特に注意してください。

警告
禁止

乳幼児の手の届くところに置かないこと。

誤って飲み込んで窒息したり、けがなどの原因となる場合があります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解や改造をしないこと。

けがをするおそれがあり、また感電・破損・火災の原因となります。

本製品を曲げたり、強い力を加えたり、落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないこと。

ピンセット・ペンチなど、本製品に損傷をあたえるおそれのあるものを使用しないこと。特に機器への抜き差し時に注意して扱うこと。故障や異常のまま使用しないこと。そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。

指示

異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙したときは、すぐに使用を中止すること。本製品を接続する機器、およびその周辺機器の電源を切り、本製品を取り出し、再び使用せずに、当社サポートセンター、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。

注意
禁止

本製品に長時間素肌を直接触れさせないこと。

長時間使用していると、本体の表面が熱をおびます。本体に長い間触れていると、低温やけどになるおそれがあります。肌の弱い方は、特に注意してください。

取り扱い上のお願い

  1. 以下の指示に従わない場合、故障したり、誤動作のおそれが有ります。
    • 端子部に直接触れたり、金属や硬い物をあてたり、ショートさせたりしないこと。
      静電気などによりアダプタが破壊するおそれがあります。
    • 濡らさないこと。動作環境(温度・湿度)を超える範囲で使用・保管しないこと。ほこりの多いところ、静電気・電気ノイズ・強い磁気のあるところ、腐食性の薬品やガスのあるところ、発熱物、発火物の近くに置かないこと。火の中に入れたり、加熱しないこと。端子部を汚さないこと。
    • 本製品の通信中に電源を切ったり、機器から取り出したりしないこと。
    • 本製品に強い衝撃を与えないでください。衝撃で本製品やコンピューターが壊れる恐れがあります。
  2. 本製品を、特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など)には、絶対に使用しないでください。
  3. 本製品の通信速度は対向させるTransferJet対応機器との位置関係などにより変化します。

ファイル転送ソフトウェアのインストール方法

ファイル転送機能を使用するためには、あらかじめiOS端末にファイル転送ソフトウェアをインストールする必要があります。

iOS端末へのインストール方法

  • iOS端末の「App Store」アイコンをタップし、「App Store」アプリを起動します。
  • 「TransferJet App」を検索し、インストールします。
  • 詳細は当社webサイトの手順を参照してください。

ファイル転送機能の使いかた

  • TransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPad対応)をiOS端末のLightningコネクタに挿入します。
  • TransferJet Appを起動し、「連絡先・画像・動画の受信」ボタンをタップすると、受信状態になります。
  • TransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPad対応)を挿入したiOS端末と対向のTransferJet対応機器を対向させます。
  • 対向させたTransferJet対応機器でファイル転送ソフトウェアを起動し、ファイル転送を行います。
  • 対向のTransferJet対応機器側が受信する場合はTransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPod対応)が挿入されたiOS端末と対向させ、iOS端末を送信状態、対向のTransferJet対応機器を受信状態にして通信します。
  • iOS端末のファイル転送ソフトウェアの詳細な使用方法はTransferJet製品ページを参照してください。
  • 対向側のTransferJet対応機器の転送ソフトウェアの使用方法はその操作説明書を参照してください。
  • TransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPod対応)をiOS端末から取り外す時は、ファイル送受信が終了した状態で取り外してください。

ファイル送受信終了について
送信終了:"送信しました"メッセージが表示されます。
受信完了:写真 / 動画受信の場合は、写真アプリが起動します。
連絡先受信の場合は、TransferJet Appのホーム画面に切り替わります。

主な仕様

動作環境 温度5~35℃
湿度20~80%RH(結露しないこと)
外形寸法 約23.1mm(L)×24.1mm(W)×6.1mm(H)(突起部除く)
質量 約2.3g
電源電圧定格 2.9 ~3.4V
コネクタ Lightningコネクタ
同梱品 TransferJet対応アダプタ(iPhone / iPad / iPod対応)(1個)
取扱説明書(保証書付)(1枚)
  • 意匠、仕様等は予告なく変更することがあります。
  • 本製品は日本の電波法に適合しています。日本以外の電波法適合国 / 地域については、TransferJet製品ページまたはお問い合わせ先にてご確認ください。
  • 適合国 / 地域以外でのご使用は適合国 / 地域以外の国 / 地域において電波法違反となりますので、ご注意ください。

免責事項について

  • 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 本製品の使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からの請求等に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 適合国 / 地域以外でのご使用は適合国 / 地域以外の国 / 地域において電波法違反となりますので、ご注意ください。
  • 本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。
  • 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 本製品は、当社製ファイル転送ソフトウェア専用品です。これ以外のソフトウェアでの本製品の動作は保証されません。本製品を使用したことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 本製品は日本国内用です。日本国外でのサポート、および日本国外からのサポートの責任は負いません。
    This product support is available only in Japan.

アフターサービスについて

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかをご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、保証書もしくは購入を証明する書類を本製品と一緒にお送りください。なお、本製品の仕様は日本国内向けとなっておりますので、海外では交換をお受けすることはできません。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。