东芝推出新的消费级2TB硬盘

February 27, 2018
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

新款 MQ04 硬盘系列 2TB为笔记本电脑、游戏系统和其他消费级存储应用提供更大容量 

MQ04ABD200
MQ04ABD200

【中国深圳2018年2月28日】存储技术领袖台湾东芝电子零组件股份有限公司今日宣布推出新款 MQ04 硬盘系列 2TB[1] 型号 MQ04ABD200,适用于笔记本电脑、一体机超薄台式机以及其他要求高容量2.5 英寸[2]存储的耐用移动应用。

MQ04ABD200 双碟型号提供 2TB 的存储容量,具有 2.5 英寸、9.5mm 厚度的紧凑外形。这款硬盘具备 6 Gbit/s[3] SATA 接口和 5,400rpm 的高性能,提供 128MiB[4] 的大容量缓冲区,因而与东芝之前的 1TB 移动级型号 MQ01ABD100 相比,最大传输速率提高了 34%,能耗效率[5]提升了 50%。

“采用业界标准的 2.5 英寸外形来实现 2TB 的容量,无论是在价值还是性能方面都是重大进步,而且可以改善能耗效率[5],有助于提升便携式电脑的电池续航能力。”台湾东芝电子零组件股份有限公司储存装置行销暨市场部门资深经理德岛敬芳先生表示:“新款 MQ04 2TB 型号沿袭了经过实践检验的双碟 9.5mm 厚度设计,提供出色的价值和容量。”

For more information on Toshiba's full line of HDD storage products, please visit:

备注:

[1]容量的定义: 1 太字节 (TB) 为 1,000,000,000,000 字节。由于计算机操作系统使用 2 的幂数来报告存储容量,即 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 字节,因此显示的存储容量小于标称值。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)因文件大小、格式化、设置、软件和操作系统(例如 Microsoft 操作系统和/或预安装的软件应用程序)或媒体内容而有所不同。实际格式化容量可能有所不同。

[2] 尺寸:“2.5 英寸”指的是硬盘的尺寸,而不是驱动器的物理尺寸。

[3]读取和写入速度可能因主机设备、读写条件和文件大小而异

[4]兆字节 (MiB) 表示 220 或 1,048,576 字节

[5] 功率效率根据低功率闲置功耗除以格式化后的容量计算得出。

Product Inquiries:

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Storage Products Division
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

* 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

在新窗口打开