a. 当社はお客様に対し、本契約に従って非独占的に、当社の半導体が組み込まれるシステム上で動作させることを目的に、(i) 許諾製品を使用する権利、(ii) お客様の製品仕様に合わせ許諾製品を改変し使用する権利および(iii) お客様の製品を開発・評価・製造させるために、第三者に許諾製品を使用させる権利を許諾します。本契約の目的上、改変された許諾製品も許諾製品に含まれるものとします。
b. お客様は、上記( a )に基づき許諾された権利を第三者に許諾できるものとします。但し、お客様は当該第三者に対し、本契約書に基づき自己が負う義務を課すものとし、当該義務違反について責任を負うものとします。
c. 許諾製品に関する著作権およびその他一切の権利は本契約で付与したものを除き、すべて当社に帰属します。
(1)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合には、当社は直ちに本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができます。
(2)本契約を終了した場合、お客様は、許諾製品を破棄いただくものとします。
別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、許諾製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
許諾製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
以下は、EEA 地域に所在するユーザーにのみ適用されます。
本サービス(関連するソフトウェアのダウンロードおよび/またはユーザー登録を含む)は、企業およびその他の商業団体による利用のみを目的としています。個人消費者向けに設計されておらず、また個人消費者による利用も想定されていません。本サービスにアクセスまたは利用することにより、お客様は消費者ではなく事業者としての立場で行動していることを確認したことになります。
東芝デバイス&ストレージ株式会社