型號查詢

交叉搜尋

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

關鍵字搜尋

參數搜尋

線上庫存查詢跟購買

TOSHIBA推出適用於DVR與NVR平台的 6TB監控用硬碟

December 3, 2019
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba DT02-V 監控用系列硬碟提供高表面儲存密度和6TB容量 有效提升可靠性

【2019年12月3日-台北訊】硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司推出 DT02-V監控用硬碟,這個全新的系列能滿足數位錄影機(DVR)與網路錄影機(NVR)平台的需求。

全新Toshiba DT02-V監控用硬碟系列採用最新磁記錄技術,可實現優異的高表面儲存密度,相較於MD04ABA-V系列,此技術更有助於提升可靠性。全新DT02-V系列硬碟機型提供高達6TB的容量[1],最多支援32部高解析度攝影機串流[2],相當適合具備多達8個硬碟機插槽的先進監控數位錄影機(DVR)與網路錄影機(NVR)平台。

東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深處長德島敬芳表示:「DT02-V系列是我們最新的監控用硬碟產品,可提供高達6TB的儲存空間,專為先進監控DVR 和NVR平台量身打造。該系列擁有不同的容量選項,提升可靠性的同時,亦能支援高解析度監控攝影機串流。」

DT02-V系列硬碟的設計能在硬碟溫度高達40C的情況下全天候穩定運作,且可為每年多達180TB的額定工作負載3進行600,000次載入/卸載循環。其它特色包括搭載128MiB快取記憶體的 SATA 6Gbit/s介面4能大幅改善影格遺失問題,另採用可讓MTTF5達到100萬小時的強大機械式平台設計。

1. 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統和/或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量視情況可能不同。

2. .監控攝影機支援數量是透過使用4 Mbit/s速率的高畫質攝影機進行性能模擬來定義的。實際結果可能視多種因素有所不同,包括安裝的攝影機種類、系統軟硬體能力、使用的視訊壓縮技術、以及解析度、每秒幀率、或其他設定等系統變數。

3. 工作負載是每年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

4. 讀寫速度可能視主機裝置、讀寫狀況、和檔案大小有所不同。

5. 故障前平均時間 (MTTF) 並不能保證或預估產品的使用壽命;這是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。產品實際使用壽命可能與 MTTF 不同。

 

產品諮詢:

台灣東芝電子零組件股份有限公司

儲存產品事業部

    Contact us

*本處資訊(包含產品價格、規格、服務內容及聯繫資料)皆為最新且正確訊息,後續如有更改,恕不另行通知。

*網頁上的產品圖像僅用於示意說明產品功能,並不代表實際產品。

*本處提及的所有其他公司名稱、產品名稱、和服務名稱可能是個別公司的商標。

A new window will open