Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Informazioni su Toshiba Storage Products

Panoramica

Toshiba Corporation (Toshiba) è all'avanguardia nel settore storage da oltre 40 anni, e offre la più completa gamma di tecnologie di storage, da hard disk (HDD), unità allo stato solido ibride (SSHD), unità allo stato solido (SSD) alle memorie NAND flash.  Toshiba è l'unico fornitore di storage al mondo* che si occupa in proprio di progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e di altre funzioni infrastrutturali nei settori aziendale, mobile e consumer per prodotti HDD e SSD.  

Leader nella fornitura di soluzioni di storage integrate e inventore della memoria NAND flash, Toshiba ha dato vita a molti degli standard attuali della tecnologia di storage. Nel corso della propria storia, Toshiba ha rivoluzionato il design e lo sviluppo di dispositivi di storage, e le sue unità sono presenti nei sistemi di navigazione GPS, nell'elettronica consumer, nei computer e nelle soluzioni aziendali più diffuse e ricercate in tutto il mondo. Toshiba offre inoltre una gamma completa di unità tecnologicamente avanzate, come i modelli ad elevata durata 24/7, ad ampia tolleranza termica e gli SSD per le applicazioni dei settori consumer, industriale, automotive ed enterprise.

Toshiba e le imprese del gruppo internazionale continueranno a fornire prodotti di storage di alta qualità in vari formati e funzionalità, concentrandosi su alte prestazioni, alta capacità e alta affidabilità e sull'integrazione dei requisiti e delle esigenze future dei clienti.

* Indagine Toshiba condotta nel marzo 2015.

Storage Products

Prodotti e mercati

I sistemi e i dispositivi di storage sono divenuti una componente di vitale importanza per il nostro stile di vita digitale in continua evoluzione.  Le tecnologie di storage Toshiba sono al centro dei server aziendali e delle soluzioni di storage, nonché di una vasta gamma di elettronica di consumo, computer notebook e desktop, soluzioni di storage esterno e applicazioni speciali, tra cui sistemi commerciali, client mobili ad alta sicurezza, ambienti industriali e automotive embedded.  Sfruttando i vantaggi dello sviluppo e della produzione globale, Toshiba si configura come un fornitore a lungo termine per una clientela consolidata di produttori di sistemi di storage, distributori, rivenditori, integratori di sistemi e rivenditori di tutto il mondo.

(1) Enterprise Applications

Enterprise Applications

The enterprise market requires specialist knowledge and technology to support organizations that generate and store a massive amount of business data that must be accessible 24/7.  Hyper-scale datacenter and large enterprise storage systems demand both capacity and performance to meet service level objectives. With these factors in mind, Toshiba delivers a full range of enterprise HDDs which enable customers to architect optimized solutions across all tiers of the enterprise.

(2) Client Applications

Client Applications

Client HDDs are the solution of choice for desktop, notebook PCs, game consoles and other client systems applications.  Toshiba client HDDs are available in a range of capacities in standard form factors (2.5-inch and 3.5-inch)*1 suitable for a broad range of applications. Toshiba is one of the pioneers of small form factor HDDs -- and is a consistent business and technology provider to the client solutions marketplace.

*1 Form Factor: "2.5-inch” and “3.5-inch” mean the form factor of HDDs. They do not indicate drive's physical size.

(3) Specialty Applications

Specialty Applications

Toshiba offers an extensive range of advanced technology drives such as surveillance system, video streaming appliances, external storage and automotive. Toshiba has partnered with the automotive industry and its suppliers for about 20 years to provide automotive-grade HDD models to enable navigation and other infotainment systems with data storage the achieves the required reliability and performance. The knowledge gained from these specialty markets enables Toshiba to improve its HDDs for other applications and find new markets for HDD storage technology.

(1) Applicazioni enterprise

Il mercato enterprise richiede conoscenze specialistiche e la tecnologia per supportare le organizzazioni che generano e archiviano una massiccia quantità di dati aziendali che devono risultare accessibili 24/7.  I sistemi informatici aziendali – server, workstation, sistemi SAN e NAS, RAID, sottosistemi di storage e sistemi cloud computing – richiedono un delicato equilibrio tra prestazioni, efficienza, disponibilità e capacità.  Sulla base di questi criteri, Toshiba ha creato una gamma completa di HDD ed SSD di classe enterprise, per offrire ai suoi clienti gli strumenti necessari a realizzare soluzioni ottimizzate per ogni esigenza aziendale.

(2) Applicazioni client

Gli HDD client assicurano prestazioni, capacità ed efficienza energetica e sono la soluzione ideale per i PC desktop e notebook e per altri sistemi client.  Gli HDD Client Toshiba sono disponibili in diverse capacità e in fattori di forma standard (2,5 e 3,5 pollici) e sono adatti a una vasta gamma di applicazioni.  Le SSD client hanno una velocità di trasferimento elevata, elevata resistenza agli shock e alle vibrazioni e minore peso e consumi rispetto agli HDD client.  Gli SSD client Toshiba sono idonei per una vasta gamma di applicazioni, dal mobile computing ai server entry-level, compresi i sistemi che hanno specifici requisiti di sicurezza.  Tra i precursori precursori nel settore HDD ed SSD con fattore di forma SFF, Toshiba è un fornitore consolidato di tecnologia aziendale nel mercato client.

(3) Applicazione speciali

Toshiba Storage Products offre una gamma completa di unità tecnologicamente avanzate, come i modelli ad elevata durata, ad ampia tolleranza termica, per le applicazioni dei settori industriali, automotive ed enterprise.  Toshiba ha stretto una partnership con l'industria automobilistica e i suoi fornitori che dura da oltre 10 anni, per perfezionare la sua tecnologia HDD di grado automotive.  Inoltre, Toshiba ha contribuito a innescare la rivoluzione dei dispositivi musicali portatili digitali, a partire dall'introduzione degli HDD con fattore di forma 1,8 pollici.  Toshiba ha condotto il mercato con questo fattore di forma fin dal 2000 e oggi continua a fornire queste unità nei mercati specialistici.

Leader dell'innovazione

Toshiba ha fornito soluzioni di storage in tutto il mondo fin dal 1967, con i suoi HDD con fattore di forma 14 pollici, ed è uno dei leader globali nella produzione e commercializzazione di HDD.  Non solo è stata la prima azienda a introdurre gli HDD da 2,5 pollici nel 1991, o il primo produttore di HDD a commercializzare nel 2005 le testine PMR (registrazione magnetica perpendicolare) per gli HDD: Toshiba ha sempre realizzato prodotti caratterizzati da flessibilità e possibilità di personalizzazione.

Nate in casa dell'azienda padre della memoria NAND flash, le SSD Toshiba si distinguono per la loro affidabilità.  Dal primo SSD nel 2008, Toshiba è rimasta fedele all'impegno di fornire la migliore qualità del settore.

Sfruttando i continui investimenti in ricerca e sviluppo, continuiamo a spostare in avanti i confini della tecnologia di storage, per soddisfare le esigenze dei clienti.

*2 Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, as of March, 2018.
*3 As of the time of the announcement

Produzione

Toshiba Storage Products detiene una rete globale di innovazione, con centri di sviluppo prodotti e produzione in Giappone, Cina, Stati Uniti e Filippine.  Coordinando la collaborazione globale con i fornitori strategici, ci assicuriamo che i nostri progetti e strategie di prodotto siano in sintonia con le esigenze dei clienti e dei mercati che serviamo.  La rete globale costituisce un prezioso vantaggio, non solo in termini di qualità e velocità del processo di innovazione, ma anche per le sue prestazioni di efficienza in relazione ai costi e di efficacia.

Impegno verso il cliente

Annoverata tra i leader dell'innovazione, Toshiba collabora strettamente con i clienti per sviluppare nuovi prodotti che entusiasmano il mercato e rompono gli schemi.  Sappiamo quanto il successo poggi sull'offerta di una soluzione totale ineguagliabile, che includa il prodotto giusto e livelli di servizio straordinari, costruita su una visione condivisa e su solide capacità di esecuzione.  Dalla produzione del suo primo HDD nel 1967, Toshiba ha dedicato decenni allo sviluppo forti partnership con clienti OEM – alcune tra le aziende di sistemi e consumer eletronics più grandi e maggiormente note al mondo.  Sia per quanto riguarda capacità, potenza, fattore di forma, affidabilità, sicurezza o lo sviluppo di tecnologie di prossima generazione, Toshiba continuerà ad essere all'avanguardia, fornendo prodotti e soluzioni con tecnologie di storage innovative, per sostenere i clienti nella creazione di prodotti in grado di emozionare il mercato.

Toshiba R&D facilities, product planning, development, design, manufacturing / production control, procurement, supply chain and quality, are centralized in Yokohama, Japan. Support provided through a one-team structure is capable of swift decision making. Toshiba can quickly make decisions and establish product plans and product strategies for meet changing market needs. And, Toshiba has an HDD factory and a product development center in the Philippines with a one-hour time difference with Japan. Toshiba is capable of close communication between manufacture base and Yokohama and realizing more efficient product development. In addition, much of the component supplier base for the global HDD industry grew-up and continues to reside in Japan, helping to position Toshiba well for future HDD technology advancement. By developing and applying useful technologies and knowledge within the Toshiba Group of companies, and by providing technologies and closely partnering with suppliers, Toshiba is able to continually advance in process efficiency and quality improvement.

Pietre miliari

office

Sito di storage globale

images

Milestones

Global Storage Site

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.