Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt neuen Leistungsverstärker-IC in reiner CMOS-Technik für Kfz-Audiosysteme vor

15. Februar2018

Neuer Baustein mit hohem Funktionsumfang im SMD-Gehäuse lieferbar

Toshiba Electronics Europe stellt unter der Bezeichnung TCB001FNG einen verzerrungsarmen 4-Kanal-Leistungsverstärker-IC in SMD-Bauweise vor, der für eine hochwertige Klangwiedergabe in Fahrzeugen sorgt und das Angebot des Herstellers an Bauteilen für Automotive-Anwendungen erweitert. Der TCB001FNG basiert auf einem reinen CMOS-Prozess, der aus Toshibas Forschung und Entwicklung für Fahrzeug-Audio-ICs abgeleitet wurde und die Systemkosten senkt.

Der TCB001FNG beinhaltet Funktionen, welche zufälliges Rauschen mithilfe von Toshibas Original-Filtertechnologie unterdrücken. Dies kann besonders in Situationen vorkommen, in denen ein Gerät, das Hochfrequenzrauschen erzeugt, beispielsweise ein Mobiltelefon, sich in der Nähe des fahrzeuginternen Audiosystems befindet.

Der TCB001FNG liefert eine maximale Ausgangsleistung von 45 W in ein 4-Kanal-System mit einer Last von 4 Ω. Betrieben wird der Baustein mit einer Versorgungsspannung zwischen 6 und 18 V. Somit kann der IC auch beim Starten des Motors (Cranking)i arbeiten.Weitere Funktionen wie Standby/Mute-Steuerung und Offset-Erkennung sowie Kurzschlussschutz ergänzen den Funktionsumfang.

Ebenfalls enthalten sind mehrere Schaltkreise, die den Baustein bei Übertemperatur abschalten sowie gegen Überspannung, bei Kurzschluss gegenüber der Versorgungsspannung (Vcc) oder nach Masse und bei ausgangsseitigen Kurzschlüssen schützen.

Der neue TCB001FNG ersetzt das weit verbreitete HZIP-Gehäuse und befindet sich in einem flachen HSSOP für die Oberflächenbestückung. Dieser Gehäusetyp trägt zu einer höheren Systemzuverlässigkeit bei und senkt die Bestückungskomplexität sowie die Kosten.

Die Serienfertigung hat bereits begonnen.

TCB001FNG Mehr

News Links

                

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.