TOSHIBA推出全新 4TB CANVIO 外接式硬碟 儲存個資更安全可靠

December 4, 2018

兼具優雅低調、實用功能和更大容量

4TB CANVIO Portable Hard Drive Model

【2018年12月4日-台北訊】硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司今日宣布,暢銷的外接式硬碟 CANVIO PREMIUM、CANVIO ADVANCE和CANVIO BASICS系列將推出 4TB1 選擇。

相較於 3TB 機型,4TB 多出 33% 的儲存容量,適合個人和中小企業使用,可滿足儲存大型檔案和備份資料的需求。4TB CANVIO 採用 1TB 磁盤技術,使其可沿用與 3TB 機型相同的輕薄設計。所有機型都支援 Windows2 和 Mac3 作業系統,且相容於 USB 3.0 和 USB 2.0。

CANVIO 硬碟外型時尚輕薄、洗鍊高雅,同時具備強大實用功能,例如:可防止內部磁頭磨損的「Ramp Load」設計、即插即用功能,並且具備從 500GB4、1TB、2TB、3TB 到最新的 4TB 更具彈性的容量選擇。

台灣東芝電子零組件儲存裝置行銷暨市場部門資深處長德島敬芳表示:「個人或企業需要儲存和備份的資料量呈現指數成長,Toshiba 會持續努力採用最先進的技術,為客戶提供更大容量,同時兼具輕盈纖薄、美型大方的行動硬碟。」

有關消費性硬碟產品的完整資訊和詳細產品規格,請至:

更多東芝儲存方案詳細資訊請參考東芝官網:

備註:

[1] 容量的定義:1GB代表1,000,000,000 位元組,1TB 代表1,000,000,000,000 位元組。可使用的總容量取決於作業環境,因此有可能顯示儲存容量較低。容量結果可能視情況有所不同。電腦作業系統使用2 的次方來定義1TB = 240 = 1,099,511,627,776位元組,因此顯示的儲存容量較低。

[2] CANVIO硬碟可支援Windows 10, Windows 8.1 和 Windows 7。驅動器被默認格式化為Microsoft的NTFS文件系統後,可再被重新格式化。Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家/地區的註冊商標。

[3] CANVIO硬碟需要重新格式化到HFS +文件系統才可支援macOS v10.13 / v10.12 / OS X v10.11。Mac, macOS 和 OS X是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

[4] CANVIO BASIUCS 和CANVIO READY有500GB容量的機型。

*本處資訊(包含產品價格、規格、服務內容及聯繫資料)皆為最新訊息,後續如有更改,恕不另行通知。

*本處提及的所有其他公司名稱、產品名稱、和服務名稱可能是個別公司的商標。

*橫幅顯示的圖像僅供示意,不代表實際產品,僅做為產品功能輔助說明。

* Canvio 是 Toshiba America Electronic Components, Inc. 的商標。

開啟新視窗