TOSHIBA 推出 16TB MG08 系列硬碟

January 8, 2019

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

業界最高容量 16TB

 提供全新的儲存密度與更高的能源效率

MG08 Series

【2019年1月8日-台北訊】硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司推出業界最高容量 16TB[1] [2] 傳統式磁記錄(CMR) MG08 系列硬碟。MG08 16TB硬碟容量比目前普遍使用的 12TB 硬碟多 33%,比前代 14TB 硬碟多出 14%,兼容最大範圍的應用與作業系統,並且適用於雲端與傳統資料中心環境的混合隨機及循序讀寫工作負載。

MG08系列為Toshiba 第二代氦氣填充封裝設計硬碟系列產品,也是第八代企業級容量型硬碟系列產品。Toshiba使用14TB硬碟採用的9碟片氦氣填充封裝設計,以及自家先進精密雷射焊接製程,確保氦氣密封於硬碟機殼內,以提供 16TB 容量及更高的能源效率。MG08具備7,200rpm轉速、每年額定工作負載 550TB[3]、250 萬小時 MTTF[4]、512Mib 快取緩衝區[5],以及可選擇的SATA與SAS介面,而且採用業界標準尺寸 3.5 吋[6] 外型。

MG08進一步體現了Toshiba 致力於推動硬碟設計,以符合用於雲端規模伺服器與儲存基礎架構之儲存設備持續變化的需求。隨著資料持續快速成長,領先業界的 16TB CMR 容量將協助雲端規模服務供應商與儲存解決方案設計人員,為雲端、混合雲及本地部署的儲存裝置實現更高的儲存密度。MG08系列憑藉更高的能源效率與 16TB 容量,將協助降低專為資料保護、大數據彙整、內容服務及數位存檔等應用而設計之儲存基礎架構的 TCO。

台灣東芝電子零組件儲存裝置行銷暨市場部門資深處長德島敬芳表示:「Toshiba 新推出的 16TB MG08系列可提供更高的儲存容量與密度,同時為我們的雲端規模與儲存解決方案客戶提供更高的能源效率。只有高密度硬碟技術能以極低的單位 GB 成本,達到我們客戶嚴格的 TCO 目標。」

備註:

[1] 資料來源:硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司,截至 2019 年 1 月 8 日。

[2] 容量的定義:依東芝公司定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能不同。

[3] 工作負載是一年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

[4] 平均故障時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。

[5] 1MiB 為 220 或 1,048,576 位元組。

[6]「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表硬碟的實際尺寸。

MG08 Series
(Artist’s impression)

有關全新16TB MG08系列產品的詳細資訊,請至

有關 Toshiba 硬碟系列產品的詳細資訊,請至

Customer Inquiries:

Storage Products Division

*本處資訊(包含產品價格、規格、服務內容及聯繫資料)皆為最新且正確訊息,後續如有更改,恕不另行通知。

*本處提及的所有其他公司名稱、產品名稱、和服務名稱可能是個別公司的商標。

開啟新視窗