東芝與MikroElektronika合作推出馬達驅動IC開發評估板

August 6, 2020

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(東芝)宣佈與MikroElektronika(“Mikroe”)合作推出搭載東芝馬達驅動IC的Click boards™開發評估板。Mikroe是一家設計和製造用於嵌入式系統開發的軟硬體工具的公司。客戶可透過由Mikroe在線上銷售的Click boards™板直接訂購。

東芝擁有高度集成的馬達驅動IC開發歷史,而在業界廣受推崇。產品包含控制多種應用中的直流有刷馬達、直流無刷馬達和步進馬達,多樣性的馬達驅動IC產品線,適用於工業設備、家電和OA自動化設備。

使用由Mikroe提供的Click boards™以及電路圖和樣本軟體,可以讓工程師輕鬆地對東芝馬達驅動IC進行評估。所有的Click board™評估板都能夠完全相容mikroBUS™的開發套件。

以下為五種搭載東芝馬達驅動IC新產品的Click boards™,包含直流有刷電機、直流無刷電機和步進電機。

直流有刷馬達

DC MOTOR 6 CLICK

搭載東芝TB67H451FNG的直流有刷電機驅動Click board™為先進的PWM斬波式集成直流馬達驅動器。TB67H451FNG採用東芝BiCD工藝製造,可支援從4.5V至44V的供電電壓範圍。H-Brdige MOSFET的低導通電阻有助於提供較大電流並產生較低熱量。TB67H451FNG並具備正轉、反轉、刹車和停止這四種電機工作模式。

DC MOTOR 6 CLICK – Based on Toshiba’s TB67H451FNG IC.

DC MOTOR 14 CLICK

搭載東芝TB67H450FNG - PWM斬波式直流馬達驅動IC。可支援從4.5V至44V的供電電壓範圍,供電電流最高可達3.5A。TB67H450FNG的低導通電阻MOSFET有助於降低功耗,進而提高電機工作效率。採用簡單的雙輸入控制,支援電機以正轉、反轉、刹車和停止這四種模式工作。

DC MOTOR 14 CLICK – Based on Toshiba’s TB67H450FNG IC.

直流無刷馬達

BRUSHLESS 7 CLICK

搭載東芝TC78B009FTG無需霍爾感測器即可驅動3相直流無刷電機。其還內置閉環(Closed Loop)速度控制功能,能在電壓和負載發生動態波動的情況下調節和保持電機轉速。
內建非易失性記憶體(NVM)允許設計者創建並保存速度配置。綜合這些特性,減少對外部速度控制器的需求。

BRUSHLESS 7 CLICK – Based on Toshiba’s TC78B009FTG IC.

步進馬達

STEPPER 10 CLICK

搭載東芝TB67S128FTG其為一款雙相雙極步進電機驅動IC,絕對最大輸出為50V/5A。東芝的創新技術工藝幫助MOSFET驅動實現了低功耗以及0.25Ω的低導通電阻。它通過步進控制輸入簡化控制。步進控制輸入可雙向驅動步進電機,步長從全步到1/128步可調。此外,它也提供了先進的電流檢測系統、主動增益控制和多種錯誤檢測功能。  

STEPPER 10 CLICK – Based on Toshiba’s TB67S128FTG IC.

STEPPER 8 CLICK

搭載東芝TC78H670FTG為一款雙極步進電機驅動IC,可支援全步到1/128步的步進範圍。1/128步這樣的較小步長有助於降低電機產生的雜訊和振動,實現電機平穩運行。該IC可支援2.5V至16V的電壓範圍,適用於USB或電池供電應用。

STEPPER 8 CLICK – Based on Toshiba’s TC78H670FTG IC.

關於Mikroe

Mikroe是一家生產用於嵌入式系統開發的軟硬體工具的生產商。該公司生產多種電路板,旨在將微控制器介面連接到感測器、馬達驅動器等週邊器件

如需瞭解相關Mikroe的更多資訊 https://www.mikroe.com

線上採購搭載東芝馬達驅動IC評估板

https://www.mikroe.com/click/motor-control?silicon-vendor=toshiba-semi.

更多東芝的馬達驅動IC產品陣容:

Motor Driver ICs

*Click board™ and mikroBUS™ are trademarks of Mikroe.
*Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.

 

客戶查詢

System Devices Sales & Marketing Dept.
Sales Promotion Group

Tel: +81-3-3457-3332

台灣地區

台灣東芝電子零組件股份有限公司

TEL:+886-(0)2-25089988

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

開啟新視窗