型號需要超過三個文字以上
About information presented in this cross reference
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
Company about
October 27, 2020
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
【2020 年 10 月 27 日台北訊】硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司宣布推出 Toshiba MG08-D 系列硬碟,專為各種業務關鍵應用設計,例如電子郵件和客戶資源管理(CRM)、商業情報資料分析、中小型商業伺服器以及資料保留和法規遵循存檔。
與前一代相比,Toshiba第7代空氣填充機械設計,具有更高的能源效率和更少的零組件數量,提供更佳的總體擁有成本。新系列提供SATA和SAS介面的4TB、6TB 和8TB容量。新的4TB[1]容量提供512e、4Kn和512n磁區型號,而6TB及8TB則提供512e和4Kn磁區型號,來確保使用前一代4TB型號的應用具有即插即用的互通性。
東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深經理德島敬芳表示:「Toshiba新推出的MG08-D系列,為企業和業務關鍵伺服器和儲存平台提供更高的可靠性和能源效率。Toshiba第 7 代傳統機械設計利用傳統磁記錄技術,提供即插即用的多功能性,來達到與各種應用程式和作業系統環境相容。」
MG08-D系列提供許多產業標準功能,包括7200rpm性能、3.5 吋[2]外型規格、SATA 6Gbit/s或12Gbit/s SAS介面[3],以及每年550TB的額定工作負載量[4]。與Toshiba 現有的4、6、8TB型號系列相比,新的4TB 型號從MG08世代的技術進步獲得了最大的效益,例如與前代型號相比[5],新的4TB型號最大持續傳輸速度提升約23% (243MiB/s),並將快取緩衝區大小增加一倍,達到256MiB。其可靠性指標計算值從140萬小時MTTF (AFR 0.63%)提高到200萬小時MTTF (AFR 0.43%)[6],並將運轉中閒置的耗電量降低至4.07W。新的6TB 和8TB MG08-D系列型號也支援200萬小時的MTTF。
[1] 容量的定義:1 TB = 一兆位元組,實際可使用的總容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容。實際格式化容量可能不同。
[2]「3.5 吋」為硬碟外型規格,不代表硬碟的實際尺寸。
[3] 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
[4] 工作負載是每年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[5]新型 MG08ADA400E (SATA 512e) 與前代 MG04ACA400E (SATA 512e) 比較,故障前平均時間(MTTF) 並不能保證或預估產品的使用壽命;這是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。產品實際使用壽命可能與MTTF 不同。
[6] MTTF (故障前平均時間) 和 AFR (年平均故障率) 假設開機時間為 8760 小時/年 (全年無休),總資料傳輸量為 550TB/年,且平均 HDA 表面溫度 40°C 以下。如果 HDA 表面溫度高於 40°C,可能會降低產品可靠性並縮短保固期限。
有關新產品的完整資訊請參見:
MG08-D Series
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊,請參閱:
Storage Products
*新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊,後續若有變更,恕不另行通知。
*本處提及的所有其他公司的名稱、產品名稱與服務名稱等均可能為個別公司分別持有之商標。