東芝率先在氮化鎵(GaN)元件上應用電流感測技術,實現了功率損耗更低、電流感測精度更高、電源系統體積更小的GaN器件

2022年1月31日

東芝電子元件及存儲裝置株式會社

日本川崎——東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)開發出全球首個[1]集成於半橋(HB)模組的分流式MOS電流感測器。當其用於氮化鎵(GaN)功率元件等元件時,該感測器可使電力電子系統具有很高的電流監測精度,但功率損耗不會增加,並有助於減小此類系統和電子設備的尺寸。

全球推行碳中和,需要更高效的電子設備,尤其是小型的系統。然而,由於HB 模組和電流感測器必須安裝在電感器的兩側,因此將他們集成在一塊晶片上很困難。電流檢測降低功耗(減少熱量)的同時,也會降低的精度,因為這取決於分流電阻。雖然現今的技術可實現高精度電流感測器,但卻無法降低損耗。

東芝的新技術採用級聯共源共柵,將低壓金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)與GaN場效應電晶體[2]相連用於電流感測,因此無需使用分流電阻,避免其產生功耗。此外,電路優化和尖端校準技術可保證10MHz以上的頻寬,可提高產品性能及測量精度。集成到HB模組的這款新型IC不僅提高了開關頻率,還縮小了電容器和電感器的尺寸有助於電子設備的小型化。

可提高功率轉換器效率的功率半導體(包括GaN器件)是東芝的一大核心產品領域。東芝將通過儘快將這項新技術應用於功率半導體,確保相關產品儘早上市,為實現碳中和目標做出貢獻。

欲瞭解這些新技術的詳情,詳見《Japan Journal of Applied Physics》(JJAP)網站上發佈的文章。

文章連結:https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac4446

東芝在2021年9月召開的國際會議2021 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM)上公佈了相關技術。

Image of a power converter using our newly developed current sensors
Image of our newly developed shunt MOS current sensor

注
[1] 截至2022年1月的東芝調查
[2] 一種以常開型GaN器件與和低壓MOSFET相組合實現常開型GaN器件的配置

* 本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本檔中所含資訊,包括產品價格和產品規格、服務內容及聯繫方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗