2025年1月14日
台灣東芝電子零組件股份有限公司
【2025年1月14日-台北訊】硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司(Toshiba) 推出全新外型設計的 Canvio Flex 2.5 吋[1] 外接式硬碟。新一代Canvio Flex具備時尚外型及方便攜帶的優點,透過 USB3.2 Gen1 進行簡單的隨插即用操作,提供 1 TB[2]、2 TB 和 4 TB 等容量型號。
Canvio Flex 符合現代數位生活的需求,採用優雅而溫暖的銀色飾面,是一款造型時尚且便於隨身攜帶的行動儲存解決方案。全新 Canvio Flex 包含 USB Type-C® [3] 和 Type-A 傳輸線,可輕鬆連接到 AndroidTM , iOS 系統的智慧型手機及平板電腦、Mac電腦、 Windows PC 以及其他相容裝置[4],無需重新格式化硬碟。此跨平台裝置兼容的功能,讓家庭、學生、專業人士、數位遊牧者和旅客即使在旅途中,也能夠安全備份與存取重要檔案和珍貴回憶。
台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示:「自首次發布以來, Canvio Flex 已證明在市場上廣受歡迎,針對特定使用情境提供客戶直接且便捷的資料儲存解決方案。這次推出的新一代設計,讓Canvio Flex變得更具吸引力,我們相信使用者會愛不釋手。」
新款 Toshiba Canvio Flex 將於 2025 年第一季陸續出貨。
有關新一代 Canvio Flex 外接式硬碟,詳細資訊請參見:
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊,請參閱:
深入瞭解Toshiba的儲存解決方案,敬請追蹤
[1] 「2.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
[2] 1 TB 表示一兆位元組。總可用容量將根據作業環境而變化,您的結果和儲存容量也會相應變化。電腦作業系統使用 2 的次方來回報儲存容量,以定義 1 GB = 230 = 1,073,741,824 位元組;1 TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。
[3] USB Type-C® 和 USB-C® 僅適用於以 USB Type-C® 傳輸線和接頭為基礎並符合其規範的產品。
[4] 視使用者的硬體配置與作業系統而定,Canvio Flex 的相容性可能會有所不同。請參閱手冊檢查裝置相容性和連接說明。最新資訊請參閱 https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm。
* USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。
* Android 是 Google LLC 的商標。
* Mac 是 Apple Inc. 的商標。
* Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 旗下集團公司的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱及服務名稱,商標權益分別隸屬於個別公司。
* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊,後續若有變更,恕不另行通知。各項技術和應用資訊請參考Toshiba最新相關產品規格。