2025年3月5日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(東芝)今天為位於日本西部兵庫縣姬路半導體工廠的車載功率半導體後段生產新廠房舉辦了竣工慶祝儀式。新廠房的產能將比2022財年的水準增加一倍以上,並將於2025財年上半年開始全面生產。
新廠房旨在透過採用RFID [1]標籤來提高工作效率,並提高庫存管理的準確性來推動智慧工廠計劃。該設施將100%由再生能源供電,包括根據購電協議在建築物屋頂上安裝太陽能板等。
功率元件是提高各種電氣和電子設備能源效率的重要元件,在電力供應和能耗控制方面發揮至關重要的作用。汽車的持續電氣化和工業設備對更高效率的要求預計將推動市場對功率半導體的長期需求。東芝將透過對前道和後道生產設施的投資來應對這項挑戰,並將透過穩定供應高效、高可靠性產品來滿足市場成長。
新生產設施將使姬路工廠的車載功率半導體生產能力較2022財年增加一倍以上,為推動碳中和作貢獻。
建築面積: 4,760.31 m2
總建築面積: 9,388.65 m2
結構: 鋼架結構,地上2層
完工時間: 2025年3月
用途: 功率半導體製造(後段製程)
地點: 日本兵庫縣揖保郡太子町鶴-300
佔地面積: 246,800.08 m2
成立時間: 1982年4月
總經理: Kyozo Takeo
員工: 約1,400人(截至2025年1月)
主要產品: 分立半導體(功率元件、小訊號器件)
[ 1]無線射頻辨識(RFID)是指利用小型IC晶片和天線記錄資訊的自動辨識技術。
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。