Toshiba推出全新 S300 AI 監控型硬碟

–專為 AI 影像監控系統需求設計,提供高容量與高效能儲存解決方案–

2025年11月4日

台灣東芝電子零組件股份有限公司

Toshiba Launches S300 AI Surveillance HDD for AI-Driven Video Applications

【2025年11月4日 - 台北訊】硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司 (Toshiba) 推出新一代 S300 AI監控型硬碟 (HDD),專為滿足現代人工智慧 (AI) 影像監控應用需求而設計。專為高畫質影像的擷取、分析和儲存而打造的S300 AI,具備更高容量、強化效能和企業級耐用性,能滿足 AI 監控工作負載的需求。

S300 AI 提供 8TB[1] 到 24TB的容量選項,支援大規模、連續性的影像錄製與資料保存,適用於 AI 影像分析伺服器與儲存系統、集中式監控資料儲存系統、影像備份和資料復原基礎架構,以及多槽位RAID (Redundant Array of Independent Disks,即「獨立磁碟冗餘陣列」) 配置。此規模、速度和耐用性的結合,使其成為理想解決方案,可儲存和處理具備 AI影像監控系統產生的大量影像及分析資料。

台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示:「監控市場正迅速發展,AI 分析推動了對儲存效能、容量和可靠性的新需求。隨著S300 AI推出,Toshiba持續擴展並提供更多樣化的硬碟 (HDD) 產品陣容以滿足這些需求,包括更高的容量、增強的效能,以及專為 AI 工作負載打造的企業級耐用性。」

針對 AI 工作負載優化效能

S300 AI 經過優化設計,可處理 AI 工作負載所帶來的隨機存取需求,確保快速存取影像資料,以實現精準且即時的AI 分析和洞察。

滿足現代監控應用的高擴充性

S300 AI 支援多達64個高畫質攝影機影像串流[2],並可額外支援多達32個 AI 串流,可輕鬆擴充以滿足日益演進的 AI 影像監控應用需求。憑藉廣大容量和經過優化的設計,使其成為涵蓋各種商業和基礎設施領域連續錄製的理想選擇,包括應用於交通運輸、製造業、智慧城市建設、醫療保健和長照、金融及物流等產業。

企業級可靠性

S300 AI提供高達550TB[3] 的年工作負載(Workload Rate),故障前平均時間 (MTTF) 最高達250 萬小時[4],專為在關鍵任務環境下全天候運作而打造。此外,Toshiba為該硬碟提供 5 年保固,進一步突顯其耐用性,使S300 AI成為嚴苛監控環境的儲存理想選擇。

S300 AI 的8TB和10TB容量將於本月開始供貨,14TB、16TB、18TB、20TB、22TB和 24TB容量則預計於2026年第一季開始供貨[5]。

 

有關全新S300 AI系列監控型硬碟,詳細資訊請參見:

S300 AI

有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊,請參閱:

Storage Products

深入瞭解Toshiba的儲存解決方案,敬請追蹤

@東芝硬碟Toshiba

[1] 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1 000 000 位元組,1GB 代表 1 000 000 000 位元組,1TB 代表 1 000 000 000 000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1 073 741 824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能不同。

[2] 安全監控攝影機支援能力,其數字是以 10Mbit/s 率的高畫質攝影機的效能模擬結果為準。實際結果可能會根據各種因素 (包括安裝攝影機的類型、系統硬體和軟體功能,以及使用的視訊壓縮技術) 及系統變數 (例如解析度、每秒影格率和其他設定) 而有所不同。

[3] 工作負載是一年內資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

[4] MTTF/MTBF (故障前平均時間/平均無故障時間) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。

[5] 此樣品的規格可能與量產版本不同。

* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊,後續若有變更,恕不另行通知。

* 文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。

開啟新視窗