2026年6月12日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)現已開發出可滿足高頻變頻器應用的碳化矽( SiC )功率模組技術,可以讓高頻變頻器的功率損耗更低、可靠性也提升。此技術將內嵌肖特基二極體(SBD) [1]的東芝專有碳化矽MOSFET [2]與經過最佳化的模組設計相結合,可在高速開關過程中實現高度可靠的低損耗運作。模擬結果顯示,與使用前一世代內嵌SBD的碳化矽MOSFET結構[3]的模組相比,當高頻變頻器在60kHz頻率下運作時,總功率損耗大約可降低30%。
人工智慧的廣泛應用以及資料中心的日益複雜化,正迅速增大電力消耗。這類應用的配電系統必須具備更高的效率和功率密度,這使得高頻率運作的功率半導體的重要性日益顯著。對於必須滿足效率和尺寸要求的逆變器和不間斷電源(UPS)等電力設備而言,這一趨勢尤其明顯。在此背景下,1200V等級的SiC電源模組有望在下一代電源系統中發揮核心作用,但這需要進一步改進晶片和模組設計。
東芝現已開發出新一代內嵌式SBD的SiC MOSFET,解決了二極體導電過程中與碳化矽材料特性相關的可靠性挑戰。然而,前一世代的結構[3]限制了通道和SBD區域的佈局,導致難以在低導通電阻[4]和二極體可靠性之間取得平衡。此外,縮小電源模組的晶片總面積雖能提高開關速度,但也會產生一些互相制衡的問題,包括導通電阻增大、二極體可靠性降低以及散熱性能下降。
新開發的內嵌式SBD的SiC MOSFET結構將具有棋盤格圖案的SBD佈局與深P型勢壘區[5]結合(圖1)。利用深P型勢壘區的電場抑制[6]效應所實現的更高設計彈性,可以對通道[7] 、漂移層[8] 、場效應電晶體(JFET) [9]區域以及閘極驅動條件等多個設計參數進行最佳化。因此,該元件抑制了局部電流集中,改善了流經通道和漂移層的電流,並且在導通狀態和二極體工作狀態下均能實現穩定的工作電流,從而改善了導通電阻與二極體可靠性之間的互相制衡性。在25 ℃和150 ℃溫度條件下,該元件的導通電阻比分別為1.8mΩ·cm²和2.7mΩ·cm²,與前一世代的結構[3]相比降低了約50%,單位面積的SBD電流傳導能力[10]提高了約40%。
此次的開發應用於1200V等級的SiC電源模組(圖2)。與前一世代的結構[3]相比,模組內的晶片總面積減少了約36%。同時,透過降低導通電阻和提高可靠性,提高了晶片性能,在保持二極體可靠性的同時,降低了模組級導通損耗[11] 。此外,透過改善封裝結構和設計(包括採用樹脂絕緣基板),將單位面積的熱阻降低了約25%。這不僅改善了熱擴散,即使在因晶片總面積減小而導致熱密度增加的情況下,也能保持良好的散熱性能。
這些改進證實了開關損耗[12]進一步降低(圖3)。模擬結果顯示,在60kHz高頻運轉條件下,變頻器的總功率損耗大約可降低30%(圖4)。透過優化開關條件(包括閘極驅動速度),預計開關損耗將進一步降低。結果顯示,可在高頻功率轉換領域實現顯著的性能提升。
有望成為提高功率轉換系統(包括資料中心UPS、工業設備以及再生能源應用)效率和減少體積的關鍵技術。東芝將持續推動此技術的開發,以實現實際應用和量產,同時進一步提升高頻運作能力和性能,進而提高電源系統的能效,為建立永續發展的社會做出貢獻。
東芝於2026年6月9日至11日在德國紐倫堡舉辦的2026年度國際電力電子系統及功率元件展覽會(PCIM)上向參展者和觀眾介紹了該技術。
[1]蕭特基二極體(SBD):允許電流沿著一個方向流動並且會在金屬與N型半導體之間形成一個接面的一種整流元件。
[2]金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET):具有三個端子(閘極、源極和汲極)並且透過向閘極施加電壓來控制汲極與源極之間的電流流動的一種開關元件。
[3]前一世代結構:參考東芝先前開發的第三代的內嵌SBD的SiC MOSFET。
[4]導通電阻:當MOSFET為導通狀態時汲極與源極之間的電阻。
[5]勢壘區:為了控制高電壓施加時的高電場,在裝置內部形成的區域。它會影響電流流動和電場分布,與元件的特性有很大關係。
[6]電場抑制:此效應可降低元件內局部集中的高電場,有助於改善電流分佈並提高可靠性。
[7]通道:MOSFET內部工作時有電流流過的一個區域。
[8]漂移層:能夠承受高壓並有助於防止被電壓擊穿的那一層。
[9]場效應電晶體(JFET)區域:MOSFET內部構成部分電流傳導路徑並且會影響電流流動和導通電阻的一個區域。
[10]SBD電流傳導能力:內嵌SBD傳導電流的能力;此能力越高,就能在二極體工作期間達到穩定的電流流動。
[11]導通損耗:電流流經導通狀態的裝置時所發生的功率損耗,主要取決於導通電阻。
[12]開關損耗:當電壓和電流在時間上重疊時,開關轉換過程中發生的功率損耗。
*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。