東芝開發出48 V至1 V非隔離DC-DC轉換器IC

-創新的星形三角形開關拓樸結構實現業界最高的電流密度[1]-

2024年6月28日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )發展出創新的星形三角形開關拓樸結構。對於48 V輸入和1 V輸出的DC-DC轉換器IC ,這種拓撲結構不再需要變壓器,電流密度高達790 mA/mm² ,達到業界最高水準[1] ,且功率轉換效率高達88% ,有協助為大電流應用提供更小、更有效率的高壓DC-DC電源。

隨著伺服器和資料中心DC-DC轉換器中的負載電流逐漸增加,連接線的傳導損耗[2]也不斷增加。為降低損耗,通常會將輸入電壓從12 V提高到48 V 。然而,對於目前的降壓型( Buck )拓樸結構,這種方案要求將驅動電源開關的脈衝寬度縮小四倍,這反而會增加開關損耗,降低功率轉換效率。主流解決方案是在隔離拓撲結構中使用變壓器,以增加驅動脈衝寬度,但這種方案需要大量的空間。作為替代方案,非隔離混合拓樸結構[3]採用電感器和電容器,可將體積減少10到100倍但是,每個脈衝展寬比[4]需要增加0.8到1.0個電容器。這將增加外部元件數量,促使外部引腳佈線擁塞,進而導致貼裝成本過高。

東芝開發出創新的星形三角形開關拓撲結構,這種結構將電流相對較小的輸入側開關層[5]合併在一起,並使每個脈衝展寬比所需的電容器數量減少到0.5到0.6個(圖1 )。電源接通後,重複第1步至第4步,第1步時將電容器配置為星形網路[6] ,第3步時將其配置為三角形網路[7] 。每個開關層至少需要一個電容器,透過優化開關層的數量,可以減少電容器總數(圖2 )。傳統方法基於48 V輸入電壓產生多個等分的開關層,而新方法合併小電流的開關層,從而減少電容器總數。東芝現已證實,儘管這種合併需要使用高壓開關,但與傳統非隔離混合拓撲結構中的多個低壓開關相比,所佔面積並未明顯增加,由於電流極小,因此開關尺寸可實現最小化。

東芝針對具有這種拓撲結構的測試晶片進行了分析,證實其電流密度[1]高達730至790 mA/mm² ,達到業界最高水準。主要是因為現已開發出電容較小的自舉電路,而該電路將佈局面積減小61% (東芝的測量結果)。為進一步提高轉換效率,東芝還開發了電平轉換器電路[8] ,此電路支援主動偏壓電流方案,可將偏壓電流減小達92% ,並且已證實可實現高達88%的功率轉換效率(圖3 )(東芝的測量結果)。東芝將進一步完善此拓樸結構,儘早推出新產品。

東芝已在6月16日至20日美國夏威夷舉行的國際半導體會議「2024 IEEE VLSI技術與電路研討會」上介紹了該技術的詳細資訊。

[1] :東芝在2024年6月針對48 V至1 V DC-DC轉換器IC進行了研究,此IC採用完全整合的功率開關,轉換效率超過80% ,開關頻率大於2.5 MHz 。
[2] :傳導損耗:電流流過電子元件及其線路時所產生的功率損耗。在此過程中消耗的電能以熱形式釋放
[3] :非隔離混合拓撲結構:使用電感器和電容器組合代替變壓器,實現脈衝展寬比的電路拓撲結構。
[4] :每個脈衝展寬比所需的電容器數量:即所需的電容器數量除以脈衝展寬比的值,用於衡量電容器冗餘度。
[5] :開關層:在非隔離混合拓樸結構中,透過開關中間節點所形成的開關分區。降壓型( Buck )拓樸結構中僅有一個開關層,其開關振幅即輸入電壓。
[6] :星形網:佈線方式呈星形的結構。
[7] :三角形網:佈線方式呈三角形的結構。
[8] :電平轉換器電路:將波形相同的輸入訊號的電壓位準轉換為不同電壓位準的電路。通常, DC-DC轉換器的每個電源開關都需要一個電平轉換器電路,因為這些開關採用堆疊連接結構,每個開關的參考電壓值也不同。

Figure 1. The proposed star-delta switching network.
圖1 :提出的星形三角形開關網。
Figure 2. Comparison of switching layers between the current non-isolated hybrid topology and the proposed star-delta switching topology.
圖2 :目前非隔離混合拓樸結構與所提出的星形三角形開關拓樸結構的開關層比較。
Figure 3. Conversion efficiency of the star-delta switching topology (Toshiba measurement).
圖3 :星形三角形開關拓樸結構的轉換效率(東芝的測量結果) 。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗