2024年6月28日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、トランス(変圧器)を不要にした、独自のStar-Deltaスイッチング回路方式を開発し、業界最高注1の最大790mA/mm2の高い電流密度で最大88%と高い電力変換効率を実現した48V入力1V出力のDC-DC電源ICの動作を確認しました。本ICの実現により、大電流向け高電圧DC-DC電源の小型化および高効率化に貢献します。
近年、サーバーやデータセンター向けのDC-DC電源では、負荷側の大電流化に伴い、負荷側とともに入力側の導通損失注2も膨らんでいます。この損失の削減のために、入力電圧を12Vから48Vへ引き上げる規格化が進行していますが、従来のBuck回路方式で入力電圧の4倍引き上げに対応するには、パワースイッチを駆動するパルス幅を1/4に小さくする必要があり、スイッチング損失の増大により電力の変換効率が低下してしまいます。このため、トランスを用いてパルス幅を拡大する絶縁回路方式が主流となっていますが、この場合トランスを用いる分だけ実装体積が大きくなるため、インダクターとキャパシターを融合したハイブリッド型非絶縁回路方式注3が登場し、従来の絶縁型回路方式に比べて実装体積を1/10~1/100に削減できるようになりました。しかし、パルス幅の拡大倍率あたりに0.8~1.0個のキャパシター数注4を外付けする必要があるため、外付け部品の増加やIC周りのピン配線が複雑化し、実装コストが増加するという新たな課題が生じています。
そこで、当社は、電流が少ない入力側のスイッチングレイヤー注5を統合し、パルス幅の拡大倍率あたりのキャパシター数を0.5~0.6個に削減する独自のStar-Deltaスイッチング回路方式(図1)を開発しました。電源をオンするとStep1~4のスイッチングを繰り返し、Step1ではキャパシターをStar配置注6、Step3ではキャパシターをDelta配置注7したことが特徴です。スイッチングレイヤー毎にキャパシターが1個以上必要なため、スイッチングレイヤー数を最適化すれば、キャパシター数も減らすことができます(図2)。従来方式では48V入力電圧から複数の均等なスイッチングレイヤーを生成しますが、本方式では電流が少ない入力側のスイッチングレイヤーを統合し、キャパシター数を削減しました。この統合においては高耐圧スイッチの使用が必要ですが、電流が微小であり高耐圧スイッチの大きさを最小限に抑えることができるため、従来方式の複数の低耐圧スイッチとほぼ同じ面積であることを確認しました。
本方式を適用したDC-DC電源ICの試作では、電流密度が業界最高注1の730~790mA/mm2であることを確認しました。また本試作では、電流密度を高めるため、ゲートドライバー回路で必要容量が低い昇圧回路を開発し、従来の昇圧回路と比較して実装面積を最大61%削減しました(当社調べ)。さらに変換効率を高めるため、レベルシフト回路注8において電流消費が必要なタイミングで動的にバイアス電流供給を可能とする回路を開発し、本回路を使用しないレベルシフト回路と比較してバイアス電流を最大92%削減し、最大88%の電力変換効率を確認しました(図3)(当社調べ)。今後、さらなる改良を進め、早期実用化を目指します。
当社は、本技術の詳細を、6月16日~20日に米国・ハワイで開催された半導体の国際学会「2024 IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuits」において発表しました。
注1 パワースイッチ混載、80%以上の変換効率かつ2.5MHz以上のスイッチング周波数を有する48V入力1V出力DC-DC電源ICにおいて。(2024年6月時点、当社調べ)
注2 導通損失:電気素子とその配線に電流が流れる際に発生する電力損失のこと。 このとき消費した電力は熱として外部に放出される。
注3 ハイブリッド型非絶縁回路方式:トランスの代わりにインダクターとキャパシターの組み合わせでパルス幅の拡大を実現する回路方式。
注4 キャパシター数:(必要キャパシター数)/(パルス幅の拡大倍率)の値。キャパシターの冗長性を計る尺度。
注5 スイッチングレイヤー:ハイブリッド型非絶縁回路方式において、その中間ノードのスイッチング区域のこと。従来のBuck回路方式ではスイッチングレイヤーが一つのみで、入力電圧の範囲でスイッチングする。
注6 Star配置:結線がYの形(星の形)になっている配置。
注7 Delta配置:結線がΔの形(三角形)になっている配置。
注8 レベルシフト回路:入力信号と同じ波形で、異なる基準電圧値(レベル)に変換(シフト)し出力する回路のこと。一般のDC-DC電源ICではパワースイッチを縦積みに配置するため、各スイッチの基準電圧値が異なっており、各スイッチにレベルシフト回路を設ける必要がある。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。