2024年7月11日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)已針對個人電腦、伺服器裝置、行動裝置等推出「TDS4A212MX」和「TDS4B212MX」多工器/解多工器(Mux/De-Mux)開關,適用於PCIe® 5.0、USB4®和USB4® Ver.2等高速差分訊號。新產品可用作2輸入1輸出多工器開關和1輸入2輸出解多工器開關。產品出貨自即日起開始。
新產品使用Toshiba專有的SOI製程(TarfSOI™)實現很高的頻寬:業界領先[1]的-3-dB頻寬(差分),其中TDS4B212MX達到27.5GHz(典型值),TDS4A212MX達到26.2GHz(典型值)。這使得新產品可以用作PCIe® 5.0、USB4®和USB4® Ver.2等高速差分訊號的多工器/解多工器開關。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引腳分配。TDS4B212MX的引腳分配針對高頻特性進行了最佳化。TDS4A212MX的引腳分配則將電路板佈局納入考量。
注:
[1] 作為2:1多工器/1:2解多工器開關,截至2024年7月11日,Toshiba調查。
請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
Bus switch supporting high-speed digital signals of PCIe® Gen 5.0 and USB4®
TDS4A212MX
TDS4B212MX
請點選以下連結,瞭解有關Toshiba通用邏輯IC的更多資訊。
客戶查詢:
功率與小訊號元件及行銷二部
電話: +81-44-548-2215
*USB4®是USB開發者論壇的注冊商標。
*Thunderbolt™是Intel Corporation或其子公司的商標。
*DisplayPort™是視訊電子標準協會在美國和其他國家的商標或注冊商標。
*PCIe®是PCI-SIG的注冊商標。
*TarfSOI™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
*其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。