東芝開發出可減少溝槽閘極結構碳化矽MOSFET的損耗、增強其短路穩健性的技術

2026年5月27日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)現已開發出一種溝槽閘極結構碳化矽( SiC )MOSFET [1] (功率半導體)專用的技術,可在減少損耗(導通電阻[2] )的同時,增強短路穩健性[3] 。此技術優化了溝槽下方形成的底部p阱結構[4]以及其中結型場效應電晶體(JFET) [5]區域的設計,包括其寬度和摻雜濃度。

東芝已確認,這項新技術能夠抑制元件內部產生的短路能量,降低溫升,從而在增強裝置的短路穩健性和減少損耗的同時,保持閘極氧化層的可靠性。這些進步有望提升裝置在功率轉換應用(包括電動車、再生能源系統和資料中心電源)中的可靠性和能源效率。

功率半導體在電力高效控制和轉換方面發揮著至關重要的作用,對於實現節能和碳中和非常重要。業界普遍認為碳化矽MOSFET是新一代元件,其功率轉換效率高於傳統的矽(Si)MOSFET,並日益廣泛地應用於電動車、再生能源系統和資料中心等多種領域。溝槽閘極結構碳化矽MOSFET的特點是能夠實現低導通電阻和大電流密度。

在溝槽閘極結構碳化矽MOSFET中,電場保護結構[6]可確保閘極氧化層的可靠性。然而,由此形成的JFET區域會影響電流路徑和熱特性。尚未完全理解短路事件中產生的能量(短路能量)與裝置性能退化之間的關係,以及這種關係與JFET區域設計之間的關聯性,導致難以同時降低導通電阻和增強短路穩健性。

東芝透過研究一種在溝槽下方整合底部p阱的溝槽閘極結構碳化矽MOSFET結構,解決了這個問題。透過縮小JFET區域的寬度(W JFET )並提高其摻雜濃度(N JFET )(圖1),東芝證實了裝置內部短路電流得到抑制,減少了產生的短路能量。東芝也闡明了裝置性能退化與短路能量之間的關聯性,證明了抑制短路能量能夠有效提高裝置可靠性。這提供了一種設計指導原則,可在增強短路穩健性和降低導通電阻的同時,保持閘極氧化層的可靠性。在原型元件中,東芝證實,與傳統的溝槽閘極結構碳化矽MOSFET相比,導通電阻降低了約25%,同時維持了短路穩健性(圖2) [7] 。

該技術證實了一種針對溝槽閘極結構碳化矽MOSFET短路能量的新型設計方法的有效性。該技術預計將進一步降低損耗,並有助於提高高效能功率轉換應用(包括電動車、再生能源系統和資料中心電源)的效率和可靠性。採用此技術部分內容的1200V溝槽柵極結構碳化矽MOSFET測試樣品「TW007D120E」已於本月初開始上市。

東芝將在5月24日至28日在拉斯維加斯舉行的2026年第38屆國際功率半導體裝置與積體電路會議(ISPSD)上介紹該技術的詳細資訊。

這項工作是基於由新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)資助的計畫JPNP21029所取得的成果。

Figure 1. Schematic structure of a trench-gate SiC MOSFET with bottom p-well and key design improvements
圖1:具有底部p阱且包含重要設計改良的溝槽閘極結構碳化矽MOSFET的結構示意圖
Figure 2. Comparison of on-resistance between a conventional structure and the newly developed technology (Toshiba test results)
圖2:傳統結構與新開發技術之間的導通電阻對比(東芝的測試結果)

[1]MOSFET:金屬氧化物半導體場效電晶體,這是一種具有三個電極的開關元件:閘極、汲極和源極。透過施加閘極電壓,導通和關斷汲極與源極之間的電流。在溝槽閘極結構碳化矽MOSFET中,閘極在溝槽結構內形成,從而實現了高集成密度和低導通電阻。
[2]導通電阻是MOSFET工作時(導通)汲極與源極之間的電阻值。
[3]短路穩健性(短路耐受能力):衡量裝置在短路條件下發生故障前能夠承受的時間或能量的指標;在短路條件下,由於負載短路等異常情況,過大的電流會迅速流過。
[4]底部p阱結構:在溝槽底部形成的一個P型區,可緩解電場集中,提高閘極氧化層的可靠性。
[5]JFET :結型場效電晶體,這是一種利用電場控制電流流動,並基於半導體接面結構工作的電晶體。
[6]電場保護結構:一種在MOSFET處於關斷狀態時可減少施加在閘極氧化層上的電場的結構。
[7]與東芝在2025年6月9日發布的傳統溝槽閘極結構碳化矽MOSFET的比較(東芝的檢驗結果)。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗