位相調整不要で回転速度制御機能内蔵、三相ブラシレスモーター用プリドライバーICの製品化について

2019年 10月29日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TC78B027FTG

当社は、サーバーファンやブロワーなど高速回転を必要とする機器向けに、当社独自の自動位相調整機能(InPAC)を搭載した三相ブラシレスモーター用プリドライバーIC「TC78B027FTG」を開発しました。10月から量産を開始します。

昨今、サーバーの高性能化により発熱量が増え、より冷却効果が高く、加えて高効率な冷却ファンモーターが求められています。またブロワーなども非常に高速なモーター回転が要求されます。これらの用途では非常に高い電力が必要であるため、ドライバーICの出力段はディスクリートFET構成とすることが解決策となります。

新製品は、FETを内蔵した従来製品「TC78B025FTG」のプリドライバータイプとして開発されました。外部FETのゲート駆動電流をプログラム可能なためさまざまなFETを組み合わせることができます。加えてTC78B025FTGでも好評のInPAC、回転速度制御(クローズドループ)機能搭載しています。

InPACにより、細かな位相調整をすることなく幅広い回転数で高効率を実現でき、さらに開発期間短縮にも貢献します。また、クローズドループにより内部非揮発性メモリー(NVM)で細かな速度プロファイルを設定でき、外付けMCUを使用せずに電源電圧変動時や負荷変動時の回転数変動を抑えることができます。

新製品の特長

  • 幅広い回転域で効率を自動調整
    オリジナルモーター駆動技術InPACを採用することにより、細かな位相調整の手間をかけることなく幅広い回転領域で高効率での駆動を実現できます。
  • 安定した回転数
    モーター回転速度帰還によるクローズドループ制御機能を内蔵し、電源電圧変動時や負荷変動時の回転数変動を抑えることができます。また、クローズドループの速度プロファイルは内部NVMで設定できるため外部MCUは不要です。
  • 多様な外付けFETに対応可能
    FETの駆動電流を内部NVMで設定できるため、さまざまなFETを使用することができます。

主なアプリケーション

サーバーファン、ブロワー

主な仕様

品番

TC78B027FTG

電源電圧(動作範囲)           

5~16V

駆動方式

正弦波駆動方式

特長

自動位相調整機能(InPAC)

オープンループ/クローズドループ制御切り替え可能

スタンバイ機能

FETゲート駆動電流設定機能

ソフトスタート機能

速度制御入力 :PWM 信号入力 /アナログ電圧入力対応

ホール素子/ホール IC 対応

パッケージ

VQFN24(4mm×4mm×0.9mm)

オンラインディストリビューター

在庫検索&Web少量購入

TC78B027FTGオンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
  • TC78B027FTG
    TC78B027FTGオンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先

システムデバイスマーケティング第二部

Tel: 03-3457-3332

問い合わせ

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

別ウインドウにて開きます