Enterprise Capacity

IT化が進展する今、企業が保有するデータ、及びデータを保存するストレージシステム非常に重要なものになっています。東芝のEnterprise Capacity HDDは、24時間365日稼働に対応しています。幅広い容量ラインアップを用意することにより、企業が保有するデータストレージ用インフラの最適化に対応します。

ラインアップ

MG10-D シリーズ
最大10 TB/SATA or SASインターフェース/CMR*

*CMR: Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。