2019年 12月 25日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、48V系車載用途向けに100V耐圧・小型SOP Advance(WF)パッケージのNチャネルパワーMOSFET 2製品を発売しました。本日から順次量産、出荷を開始します。
新製品は、車載用途の小型SOP Advance(WF)パッケージでは、当社初[注1]の100V耐圧NチャネルパワーMOSFETです。ドレイン電流定格が70Aの「XPH4R10ANB」と45Aの「XPH6R30ANB」の低オン抵抗製品をラインアップしました。
ウェッタブルフランク構造のSOP Advance(WF)パッケージを採用しており、基板実装状態の自動外観検査が可能です。これにより、信頼性向上に貢献します。さらに、低オン抵抗のため、機器の省電力化に貢献します。特に、XPH4R10ANBは、業界トップクラス[注2]の低オン抵抗を実現しました。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
品番 |
極性 |
絶対最大定格 |
ドレイン・ソース間 オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
チャネル・ ケース間 過渡熱 インピーダンス Zth(ch-c) max @Tc=25℃ (℃/W) |
パッケージ |
シリーズ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
ドレイン 電流 (パルス) IDP (A) |
チャネル 温度 Tch (℃) |
@VGS =6V |
@VGS =10V |
|||||
Nチャネル |
100 |
70 |
210 |
175 |
6.2 |
4.1 |
0.88 |
SOP Advance(WF) |
U-MOSVIII-H |
|
45 |
135 |
9.5 |
6.3 |
1.13 |
||||||
[注1] 2019年12月25日時点
[注2] 同定格の製品において。当社調べ (2019年12月25日時点) によるものです。
当社の車載MOSFET製品詳細については下記ページをご覧ください。
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。