2022年6月1日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、3.5型HDD「DT02シリーズ」のラインアップに「DT02 7200RPM 2TB」を追加します。
DT02 7200RPM 2TBはSATA6Gbit/sインターフェースを備え、SMR技術を採用した2TB[1]のHDDです。256MBのバッファーを備え、最大210 MiB/s[2]の転送速度を達成、転送速度は当社従来の「DT02シリーズ」比較で19%改善しており、デスクトップPC、ゲーミング、および外付け記憶装置に適しています。
DT02 7200RPM 2TBのサンプル出荷を、今月から順次開始します。
[1] 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
[2] 1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ストレージプロダクツ事業部
Tel: 0570-005199
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。