CMR方式で容量22TBを実現したニアラインHDDのサンプル出荷開始について

2023年9月26日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、CMR方式で容量22TBを実現したニアラインHDDのサンプル出荷開始についての画像です。

当社は、データセンター、クラウド・サービス・プロパイダー、サーバーやストレージシステムなどで使用される大容量の3.5型ニアラインHDDとして、CMR(従来型磁気記録)方式で22TB[1]を達成した、ヘリウム充填HDD「MG10Fシリーズ」を開発しました。サンプル出荷はSASインターフェースが今月から、SATAインターフェースが2023年10-12月期から順次開始する予定です。

近年、クラウドサービスの普及、動画コンテンツの配信拡大、膨大なデータを活用するデータサイエンスの導入などにより、世界で生成・蓄積されるデータ量が加速度的に増加しています。それに伴い、データの保管先となるデータセンターでは、より効率的なシステム構築のために、従来よりも大容量なHDDが求められています。

「MG10Fシリーズ」の記憶容量は、当社前世代品の20TBに比べ10%増となる22TBの大容量化を実現し、容量あたりの消費電力(W/TB)[2]を約7.6%低減しました。
また、CMR方式のため、従来型システムで使用されていたHDDとの置換にも適しています。

当社は今後も、大容量ニアラインHDDをはじめとした顧客のTCO[3]削減に寄与する製品群を積極的に展開し、情報化社会の基盤強化に貢献していきます。

[1] 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
[2] 電力消費効率は、アクティブアイドル時の消費電力を記憶容量で除した値。
[3] TCO(Total Cost of Ownership):システムの導入、維持、管理などにかかる総所有コストのこと。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

MG10F シリーズ

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  ストレージプロダクツ事業部

  Tel: 0570-005199

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
* 本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。