工业设备

随着第四次工业革命(工业 4.0)推动信息物理系统、IoT(物联网)、云计算和认知计算等在制造业领域的互联互通和智能自动化方面取得进步,市场半导体器件的需求也在持续稳定增长。

东芝提供模拟、连接、分立、逻辑和电源管理等符合工业设备标准的丰富半导体产品,为提高工业设备的环境抵抗力做贡献。东芝还提供参考设计和设计工具,以帮助缩短设计时间并提高需要高级设计的应用中设备的可靠性。

产品用于工业设备的图片

应用

建筑管理系统(BEMS)/健康管理系统(HEMS)

参考设计

越来越多的案例表明,基于器件选择和电路优化解决方案的高度通用参考设计被用作高效的开发设计方法。
不仅有作为参考电路的原理图,还有可作为参考设计的PCB布局数据、Gerber数据和示例软件,这些都将有助于快速推进设备设计。
我们希望这些参考设计可以用作您新设计的基础,并有助于实现减少劳动力的统包式开发。

适用于服务器的1.1kW ITTF(交错并联双晶体管正激)AC-DC转换器
本设计是一款面向服务器的AC-DC转换器,可将输入AC 90至264V转换为DC 12V,最大输出功率达1.1kW。其搭载输出ORing电路,支持冗余运行模式。在PCB上安装时,会根据高度选择组件,使其适用于1U尺寸的电源。我们提供包括电路设计要点、使用说明、各部分调整方法、电路图、PCB布局数据等设计信息,以支持您的开发。
采用贴片式SiC MOSFET的AI服务器3kW电源
随着生成式人工智能 (Generation AI) 的快速发展,对高性能人工智能服务器的需求日益增长。本设计是一款专为高功耗AI服务器打造的3kW电源,搭载我们贴片式SiC MOSFET,实现了高功率密度。我们提供电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB图案等设计信息,供您设计时参考使用。
采用贴片式SiC MOSFET的3kW服务器和通信电源
近年来,数据中心规模不断扩大,密度不断提升。因此,服务器电源也需要更高效、更强大、更节省空间,高功率密度至关重要。我们采用最新的贴片式SiC器件,将电源从主板分离,并将其作为子板实现,从而实现了高功率密度。除了服务器应用外,该解决方案还适用于通信系统和其他使用48V的应用。本参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板布局等设计信息,可为您的设计提供帮助。
适用于服务器的1.6 kW LLC谐振AC-DC转换器
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48 V。这是用于48 V服务器的AC-DC转换器。它配备了东芝最新一代功率MOSFET和SiC二极管,可在100 V至200 V AC输入下高效输出54.5 V DC。该参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板图案等对您的设计很有帮助。请注意,截至2026年4月,TA75W393FU已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”。
电路板外观
无绳电动工具逆变器
三相无刷直流电机驱动电路结合了六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动器(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制。它支持各种输入模式。该参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
这是3相逆变器隔离栅极驱动电路的图片。
3相逆变器隔离栅极驱动电路
近年来,工业设备中的3相逆变器已成为实现低碳社会的重要因素。本电路是具有各种保护功能的栅极驱动电路,可安全地驱动3相逆变器使用的功率模块。该参考设计提供了电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB图案等设计信息,请在设计中使用它们。
这是SiC MOSFET模块得栅极驱动电路图片
SiC MOSFET模块的栅极驱动电路
近年来,SiC MOSFET模块比传统的IGBT模块尺寸更小、损耗更低,因此越来越受欢迎,在工业电机驱动、铁路逆变器等功率转换应用中非常有用。这是一款具有各种保护功能的栅极驱动电路,可以安全地驱动SiC MOSFET模块。该设计采用TLP5231预驱光耦,该器件能够通过外部缓冲MOSFET实现大电流栅极驱动,并内置多种保护功能,可实现大电流/高压SiC MOSFET模块的隔离栅极驱动。它由62mm×100mm板上的高端和低端两个通道组成,可安装在东芝双MOSFET模块上。提供有关电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和 PCB 图案等设计信息,请将其用于您的设计。请注意:自2026年4月起,2SC6026MFV 已被列为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的设计指南、数据和其他内容。该电路通过将eFuse IC和用作过流检测器件的ThermoflaggerTM结合使用来提供精确的过流关断。
这是eFuse应用电路(带热关断功能)的图片。
eFuse应用电路(带热关断功能)
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(带热关断功能)的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和ThermoflaggerTM(过温检测 IC)提供过温检测和保护。
PCB图片(示例)
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器
为了降低数据中心的功耗,服务器的48 V电源越来越受欢迎。该DC-DC转换器可以将48 V总线电压高效地转换为1.2 V/100 A,供服务器上的多个设备使用。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
PCB照片(示例)
1.6 kW服务器电源(升级版)
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸、12 V输出的1.6 kW服务器电源在整个负载下实现了比使用相同电路拓扑的现有参考设计更高的效率。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
该参考设计提供了使用无感正弦PWM预驱IC的3相无刷电机驱动电路的设计指南、数据和其他内容。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
过温检测IC Thermoflagger™的应用电路(TCTH021AE/推挽型)
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路(TCTH021AE/推挽型)的设计指南、数据和其他内容。与PTC热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。此参考设计还提供了ThermoflaggerTM其他应用电路的详细信息。
使用SiC MOSFET的3相逆变器
该参考设计提供了使用1200V SiC MOSFET的3相逆变器的设计指南、数据和其他内容。此设计驱动交流440V电机。请注意:自2026年4月起,TAR5S50U / TA75W01FU 已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。
过温检测IC Thermoflagger™的应用电路(TCTH021BE/开漏型)
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路(TCTH021BE/开漏型)的设计指南、数据和其他内容。与 PTC 热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。
PCB Photo (example)
用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器
该参考设计提供了用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。
PCB图片(示例)
采用MOSFET的3相多电平逆变器
该参考设计提供了具有5电平输出的3相多电平逆变器的设计指南、数据和其他内容。其采用150V MOSFET驱动AC 200V电机。
1.6kW T型三电平PFC电源
1.6kW T型三电平PFC电源
本参考设计提供使用T型三电平功率因数校正(PFC) 电路的1.6kW AC-DC转换器电源的设计指南、数据等内容。
100W LLC DC-DC转换器的电路板照片
100W LLC DC-DC转换器
此参考设计提供了使用LLC谐振实现零电压开关的100W LLC DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。
200W有源钳位正向DC-DC转换器的外观照片
200W有源钳位正向DC-DC转换器
此参考设计提供了使用N沟道MOSFET作为钳位开关的200W有源钳位正向DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。「请注意,截至2026年4月,2SA1201-Y已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)。」
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用的电源电路示例
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用
该参考设计提供了具有低功耗电流,PSRR和动态响应的文档。LDO具有小封装,低功耗和快速的负载瞬态响应。
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路
介绍了TCR15AG(固定输出电压类型)的特性、电源电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路
该参考设计提供了有关PSRR、动态响应和控制输出电压的参考文档。LDO具有非常小的封装和可调输出,适合消费类应用。
TLP7920隔离放大器的应用电路(电流检测)的应用方框图
TLP7920隔离放大器的应用电路(电流检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器相电流检测的设计指南和仿真波形示例。
TLP7920隔离放大器的应用电路(电压检测)的应用方框图
TLP7920隔离放大器的应用电路(电压检测)
介绍了TLP7920的特性、电压检测电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器相电流检测的设计指南和仿真波形示例。
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器总线电压检测的设计指南和仿真波形示例。

设计工具

功率MOSFET电路选型工具。您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
用于电机控制和驱动电路的器件选择工具。您可以根据实际需要选择和下载各种电机驱动IC基本拓扑结构,例如3相逆变器电路,以验证MOSFET和其他器件在您的仿真环境中的性能。
在线电路仿真器帮助用户验证和选择MOSFET。无需构建仿真环境,即可轻松验证运行情况。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。

专题报道

知识库

通过视频您可以更加深入地了解我们的技术和产品
视频库

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开