消费类/个人设备

随着消费电子产品及个人电子设备等在网络中变得更加智能和互联,市场对支持器发展的半导体器件的需求不断增加。

东芝提供模拟、连接、分立、逻辑和电源管理等丰富的半导体产品,这些产品可以让智能设备更加的小型化、节能并减少了部件数量,同时支持消费类/个人设备不断增加的功能。 东芝还提供参考设计和设计工具,以帮助缩短设计时间并提高需要高级设计的应用中设备的可靠性。

消费类/个人设备

应用

参考设计

越来越多的案例表明,基于器件选择和电路优化解决方案的高度通用参考设计被用作高效的开发设计方法。
不仅有作为参考电路的原理图,还有可作为参考设计的PCB布局数据、Gerber数据和示例软件,这些都将有助于快速推进设备设计。
我们希望这些参考设计可以用作您新设计的基础,并有助于实现减少劳动力的统包式开发。

车载CXPI通信应用电路C(LED环境光驱动板/CXPI响应节点)
CXPI作为新一代车载通信协议,具有成本低、响应速度快的特点,可有效支持对各类车载功能的高效控制。该参考设计展示了一个CXPI响应节点的示例,该节点以LED环境光驱动板的形式实现,并集成了CXPI接口。采用CXPI接口IC TB9033FTG,通过其16通道GPIO中选择4 个PWM 输出,以灵活控制WRGB LED。
这是电路板外观的图片。
采用TC78B043FNG和TPD4204F的3相直流无刷电机驱动器
近年来,在空调、空气净化器等家用电器及工业设备中使用的3相直流无刷电机,为了降低成本、提高输出功率和扭矩,越来越多地采用内置式永磁(IPM)电机代替表面式永磁(SPM)电机。然而,IPM电机容易产生噪声,因此需要能够实现低噪声和高效控制的电机控制器。为了满足这些需求,我们提供了一款能够同时实现低噪声和高效率的3相直流无刷电机驱动应用电路。提供的资料包括每个电路模块的关键设计要点说明、使用指南、调整方法,以及原理图和PCB布局设计信息,可有效支持并加速您的电机控制设计进程。请注意,TPD4204F 已于 2026年4月 被列为“不推荐用于新设计(NRND)”。
这是DFN4D封装的图片。
TCR3EMxxA/3DMxxA/3LMxxA系列LDO稳压器,具有300 mA输出,采用小型DNF4D封装,适用于电源电路应用
该产品线包括三个系列的小型封装LDO稳压器,这些产品因其特点(标准型、低压差型和低电流消耗型)而非常适合移动设备等。我们提供了每个系列的特点、设计要点和使用方法的描述。
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的设计指南、数据和其他内容。该电路通过将eFuse IC和用作过流检测器件的ThermoflaggerTM结合使用来提供精确的过流关断。
这是eFuse应用电路(带热关断功能)的图片。
eFuse应用电路(带热关断功能)
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(带热关断功能)的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和ThermoflaggerTM(过温检测 IC)提供过温检测和保护。
空调室外机控制电路
空调室外机控制电路
该参考设计提供了通过一个MCU控制两个电机(风扇电机、压缩机)和PFC电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。请注意:自2026年4月起,TPD4204F / TA75W393FU / TA75S393F 已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。
使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
该参考设计提供了使用无感正弦PWM预驱IC的3相无刷电机驱动电路的设计指南、数据和其他内容。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
多路复用器电路PCB照片示例
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。该参考电路通过将东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等器件进行理想组合,可以实现BBM和MBB模式的切换。
过温检测IC Thermoflagger™的应用电路(TCTH021AE/推挽型)
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路(TCTH021AE/推挽型)的设计指南、数据和其他内容。与PTC热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。此参考设计还提供了ThermoflaggerTM其他应用电路的详细信息。
使用SiC MOSFET的3相逆变器
该参考设计提供了使用1200V SiC MOSFET的3相逆变器的设计指南、数据和其他内容。此设计驱动交流440V电机。请注意:自2026年4月起,TAR5S50U / TA75W01FU 已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。
过温检测IC Thermoflagger™的应用电路(TCTH021BE/开漏型)
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路(TCTH021BE/开漏型)的设计指南、数据和其他内容。与 PTC 热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。
PCB图片(示例)
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路
适用于各种传感器的低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路。这些应用电路可用于需要长电池寿命的设备、物联网传感器、能量收集系统等。
电源多路复用器电路PCB照片示例
电源多路复用器电路
在此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。将从东芝的多种产品线选择的MOSFET栅极驱动电路IC、eFuse IC、齐纳二极管和小型封装MOSFET等器件进行组合,实现具有BBM和MBB开关的理想二极管。
非隔离降压DC-DC转换器的外观图片
非隔离降压DC-DC转换器
此参考设计提供了多个非隔离降压DC-DC转换器电源的设计指南、数据和其他内容。多种电源针对各种输出、负载和电路板安装区域进行了优化。
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用的电源电路示例
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用
该参考设计提供了具有低功耗电流,PSRR和动态响应的文档。LDO具有小封装,低功耗和快速的负载瞬态响应。
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路
介绍了TCR15AG(固定输出电压类型)的特性、电源电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
单相PFC电源基础仿真电路的电路图
单相PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
交错式PFC电源基础仿真电路的电路图
交错式PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
无桥PFC电源基础仿真电路的电路图
无桥PFC电源基础仿真电路
可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路
该参考设计提供了有关PSRR、动态响应和控制输出电压的参考文档。LDO具有非常小的封装和可调输出,适合消费类应用。
TLP7920隔离放大器的应用电路(电流检测)的应用方框图
TLP7920隔离放大器的应用电路(电流检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器相电流检测的设计指南和仿真波形示例。
TLP7920隔离放大器的应用电路(电压检测)的应用方框图
TLP7920隔离放大器的应用电路(电压检测)
介绍了TLP7920的特性、电压检测电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器相电流检测的设计指南和仿真波形示例。
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器总线电压检测的设计指南和仿真波形示例。
1.6kW,80+白金级高效服务器AC-DC电源的特点
1.6kW,80+白金级高效服务器AC-DC电源
该参考设计提供了使用半无桥/隔离相移全桥的1.6kW 80+白金级电源的设计指南,数据和其他内容。

设计工具

功率MOSFET电路选型工具。您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
用于电机控制和驱动电路的器件选择工具。您可以根据实际需要选择和下载各种电机驱动IC基本拓扑结构,例如3相逆变器电路,以验证MOSFET和其他器件在您的仿真环境中的性能。
在线电路仿真器帮助用户验证和选择MOSFET。无需构建仿真环境,即可轻松验证运行情况。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。

专题报道

知识库

通过视频您可以更加深入地了解我们的技术和产品
视频库

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开