2023年5月18日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、モバイル機器などのリチウムイオン(Li-ion)電池パックに使用するバッテリー保護回路向けに、コモンドレイン接続12V耐圧、電流定格20AのNチャネルMOSFET「SSM14N956L」を製品化し、本日から出荷を開始します。
近年、Li-ion電池パックには、充放電時の発熱の低減や、安全性を高めるため、堅牢性の高い保護回路が採用されています。また、保護回路には低電力損失と高密度実装が必要となっており、MOSFETにおいては低いオン抵抗と小型・薄型サイズが求められます。
新製品は、先行リリースした既存製品SSM10N954Lと同じ当社微細プロセスを採用しました。これにより、業界トップクラス[注1]の低オン抵抗特性による低電力損失と、低いゲート・ソース間漏れ電流特性による低待機電力化の両立が可能となり、バッテリーの長時間動作に貢献します。
また、小型・薄型の新パッケージ TCSPED-302701 (2.74mm × 3.0mm、t=0.085mm (typ.)) を採用し保護回路の高密度実装に貢献します。
当社は今後も、Li-ion電池パック搭載機器の保護回路向けにMOSFET製品の開発を進めていきます。
[注1] 同定格の製品で。2023年5月現在、当社調べ。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | SSM14N956L | SSM10N954L[注2] | ||
|---|---|---|---|---|
| 構造 | Nチャネル コモンドレイン |
|||
| 絶対最大定格 | ソース・ソース間電圧 VSSS (V) | 12 | ||
| ゲート・ソース間電圧 VGSS (V) | ±8 | |||
| ソース電流 (DC) IS (A) | 20.0 | 13.5 | ||
| 電気的特性 | ゲート・ソース間漏れ電流 IGSS max (μA) | @VGS=±8V | ±1 | |
| ソース・ソース間オン抵抗 RSS(ON) typ. (mΩ) | @VGS=4.5V | 1.00 | 2.1 | |
| @VGS=3.8V | 1.10 | 2.2 | ||
| @VGS=3.1V | 1.25 | 2.4 | ||
| @VGS=2.5V | 1.60 | 3.1 | ||
| パッケージ | 名称 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 | |
| 寸法 typ. (mm) | 2.74×3、t=0.085 | 1.49×2.98、t=0.11 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
||
[注2] 先行リリース製品
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
SSM14N956L
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
044-548-2215
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。