2023年6月29日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、データセンターや通信基地局などの産業機器用電源ラインのスイッチング回路、ホットスワップ回路[注1]など向けに、最新世代プロセス「U-MOSⅩ-H (ユー・モス・テン・エイチ) 」を採用した、100V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPH3R10AQM」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品は、ドレイン・ソース間オン抵抗を業界トップクラス[注2]の最大3.1mΩ (VGS=10V) に抑え、従来品の100V耐圧製品「TPH3R70APL」と比べて、約16%低減[注2]しました。また、最新世代プロセス採用により、従来品に対して安全動作領域を76%[注3]拡大し、過渡動作領域での使用にも適しています。オン抵抗の低減と過渡動作領域での動作範囲を拡大することで、並列接続する員数を減らすことができます。さらに、ゲートしきい値電圧範囲を2.5~3.5Vに設定しており、ゲート電圧のノイズによる誤動作を起こりにくくしています。
パッケージは、フットプリントの互換性が高いSOP Advance(N)を採用しました。
当社は今後も、システムの高効率や、信頼性の向上、安定稼働に貢献するパワーMOSFETのラインアップ拡充を推進します。
[注1] 機器が稼働した状態での回路基板やケーブルの抜き挿し(ホットスワップ)に対応した回路
[注2] 2023年6月現在、当社調べ。
[注3] パルス幅tw=10ms、VDS=48V
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TPH3R10AQM | ||
|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 100 | |
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | Tc=25°C | 120 | |
| チャネル温度 Tch (°C) | 175 | ||
| 電気的特性 | ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) | VGS=10V | 3.1 |
| VGS=6V | 6.0 | ||
| ゲート入力電荷量 Qg typ. (nC) | 83 | ||
| ゲートスイッチ電荷量 Qsw typ. (nC) | 32 | ||
| 出力電荷量 Qoss typ. (nC) | 88 | ||
| 入力容量 Ciss typ. (pF) | 5180 | ||
| パッケージ | 名称 | SOP Advance(N) | |
| サイズ typ. (mm) | 4.9×6.1 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のMOSFET製品については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel:044-548-2216
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。