PCIe®6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号に対応した2:1マルチプレクサー/1:2デマルチプレクサースイッチの発売について

~産業用途に適した125°C対応製品~

2026年5月7日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号に対応した2:1マルチプレクサー/1:2デマルチプレクサースイッチの発売についての画像です。

当社は、PCIe® 6.0[注1]やUSB4® Version 2.0[注2]などの次世代高速インターフェースに対応した、2:1マルチプレクサー (Mux) / 1:2デマルチプレクサー (De-Mux)スイッチ「TDS5C212MX」および「TDS5B212MX」 を製品化しました。本製品は、本日より出荷を開始します。

近年、サーバーや産業用テスター、ロボット、PCなどでは、PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0に代表される超高速・広帯域な差動信号を、限られた基板スペースの中で高信頼に切り替えるニーズが高まっています。新製品は、こうしたニーズに応えるため、当社独自のSOIプロセス (TarfSOI™) [注3]を採用することで、TDS5C212MXでは業界トップクラス[注4]となる-3dBバンド幅 (差動) 34GHz (typ.) 、TDS5B212MXでは29GHz (typ.) を実現し、高速通信時の信号波形の歪みを大幅に抑制し、高速通信時の信頼性向上に貢献します。

これらの特長により、PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号用途で、2入力1出力のMuxスイッチ、または1入力2出力のDe-Muxスイッチとして使用できます。1つの高速インターフェースを複数の機器で共有したり、用途に応じて信号経路を切り替えたりすることが可能です。

さらに、TDS5C212MXおよびTDS5B212MXは、高周波特性に適した端子配置を採用しています。特にTDS5C212MXでは、信号経路を最短化することで反射や損失を抑え、高速信号の品質向上を図っています。また、動作温度範囲は-40°Cから125°Cまで対応しており、産業用途にも使用可能です。

当社は今後も、高速インターフェースの進化に対応した高性能・高信頼性のアナログスイッチ製品の開発を通じて、次世代システムの実現に貢献していきます。

これは、TDS5C212MXの差動挿入損失および-3dB バンド幅 (差動) の画像です。
TDS5C212MXの差動挿入損失および-3dB バンド幅 (差動)

[注1] PCI-SIGが策定する次世代インターフェース規格。PCIe® 5.0と比較して転送速度を2倍の64 GT/sに向上。
[注2] USB‑IFが策定するインターフェース規格で、最大80 Gbpsの高速データ転送に対応。
[注3] TarfSOI™ (Toshiba advanced RF SOI): 当社が高周波半導体用に独自に開発したSOI-CMOS (Silicon On Insulator-Complementary Metal Oxide Semiconductor) フロントエンドプロセス。
[注4] 2:1 Mux / 1:2 De-Muxスイッチとして。2026年5月時点、当社調べ。 

応用機器

  • 産業用テスター、ロボット
  • PC、サーバー、モバイル機器、ウエアラブル端末など

対応インターフェース:

  • PCIe® 系列: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0
  • CXL 系列: CXL 3.0 / 2.0 / 1.0
  • USB 系列: USB4® Version 2.0 / USB4® / USB3.2 Gen2×1 / Gen1×1
  • Thunderbolt™ 系列: Thunderbolt 5 / 4 / 3 / 2
  • DisplayPort™ 系列: DisplayPort 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2

新製品の主な特長

  • PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号に対応した高い-3dB バンド幅 (差動)
    TDS5C212MX: -3dB バンド幅 (差動) =34GHz (typ.)
    TDS5B212MX: -3dB バンド幅 (差動) =29GHz (typ.)
  • 動作温度範囲: -40~125°C

新製品の主な仕様

品番

TDS5C212MX

TDS5B212MX

パッケージ 名称 XQFN16
サイズ  (mm) 2.4×1.6 (typ.)、t=0.4 (max)

動作範囲

(Ta=-40~125°C)

電源電圧  VCC  (V) 1.6~3.6
差動信号電圧 (peak to peak)  VI/O(Diff)  (V) 0~1.8
コモン信号電圧  VI/O(Com)  (V) 0~2.0

DC特性

(Ta=-40~125°C)

消費電流  Iope  (μA) VS = 0V Typ. 70

高周波特性

(Ta=25°C)

-3dB バンド幅 (差動) BW(Diff) (GHz) Typ. 34 29

差動挿入損失

DDIL (dB)

f=5.0GHz Typ. -0.7 -0.7
f=8.0GHz -0.8 -0.8
f=10.0GHz -0.9 -0.9
f=12.8GHz -1.1 -1.1
f=16.0GHz -1.2 -1.2

差動反射損失

DDRL (dB)

f=5.0GHz Typ. -21 -20
f=8.0GHz -24 -20
f=10.0GHz -21 -19
f=12.8GHz -20 -20
f=16.0GHz -14 -15

差動オフ・アイソレーション

DDOIRR (dB)

f=5.0GHz Typ. -33 -36
f=8.0GHz -27 -29
f=10.0GHz -25 -26
f=12.8GHz -24 -26
f=16.0GHz -24 -27

差動クロストーク

DDXT (dB)

f=5.0GHz Typ. -41 -41
f=8.0GHz -37 -37
f=10.0GHz -35 -35
f=12.8GHz -33 -33
f=16.0GHz -31 -31
在庫検索 & Web少量購入

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TDS5C212MX
TDS5B212MX

当社の汎用ロジックIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。
汎用ロジックIC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TDS5C212MX
Buy Online

TDS5B212MX
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先: 

  アナログデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2219

* USB4®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
* Thunderbolt™は、Intel Corporationあるいはその子会社の商標です。
* DisplayPort™は、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®) が所有する商標です。
* PCIe®はPCI-SIGの登録商標です。
* TarfSOI™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。