Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

Formato avançado

Logotipo do formato avançado

O formato avançado (AF) é um padrão que melhora a eficiência da formatação aumentando o comprimento dos setores de dados da HDD para serem maiores que o tamanho tradicional de 512 bytes. O padrão de formato avançado foi elaborado pela International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), da qual a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e outros fabricantes de HDDs participam. Ao estabelecer o padrão de formato avançado, a IDEMA visa assegurar que os dispositivos de armazenamento fornecidos por diversas empresas sejam compatíveis com as gerações de sistemas de arquivos e sistemas operacionais que oferecem compatibilidade com a tecnologia de setor AF (formato avançado).

O formato avançado melhora a eficiência da formatação e confiabilidade dos dados gravados pela aumentando o comprimento dos setores de dados e assim por meio de algoritmos poderosos de detecção e correção de erros. Os padrões de formato avançado Generation One estipulam um tamanho de setor de 4096 bytes e inclui a funcionalidade de emulação de 512 bytes para manter a compatibilidade com aplicativos ou hardwares que exigem configurações de setor convencionais de 512 bytes. Durante a emulação, quando os dados são enviados para o disco em incrementos de 512 bytes para serem gravados, eles são convertidos antes de serem gravados em unidades de 4,096 KB.

Algumas gerações de sistemas de arquivos e de sistemas operacionais foram aprimoradas para oferecer compatibilidade com setores físicos de 4.096 bytes como o tamanho de setor lógico. Esses sistemas de host são chamados de compatíveis com "4K nativo (4Kn)". Como o tamanho do setor físico e do lógico é de 4.096 bytes, a emulação do setor mais antigo de 512 bytes não é mais necessária, permitindo que o host 4Kn use o armazenamento em disco 4Kn disponível de modo mais eficiente. Disponibilizamos HDDs com emulação de 512 bytes, de 4Kn e de 512 nativo para oferecer a tecnologia de setor mais adequada para as especificações dos sistemas de host.

Examples of Advanced Format Icons recommended by IDEMA

The symbols below are not necessarily printed on the products with the described features.

af
512-byte emulation (512e)
The "Advanced Format AF" and "AF" symbols generally mean the disk supports 512-byte emulation; but it may also be used on disks capable of both 512e and 4Kn operation.
4kn
4K native (4Kn)
The "Advanced Format 4Kn" and "4Kn" symbols mean the disk drive support 4K byte sector length only.

A Ferramenta de alinhamento Toshiba para unidades de disco rígido (HDD) de formato avançado não está mais disponível para download.

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e suas empresas afiliadas (“Toshiba”) disponibilizaram uma Ferramenta de alinhamento de partição para clientes que usam unidades de disco rígido (HDD) de formato avançado (AF) 4K da Toshiba em ambientes com o sistema operacional Microsoft® Windows® XP. Com a Microsoft® encerrando o suporte completo do sistema operacional Windows® XP em 8 de abril de 2014, a Toshiba não oferecerá mais a Ferramenta de alinhamento de partição.

Os clientes que pretendem continuar usando o Windows® XP em conjunto com HDDs AF da Toshiba devem considerar a possibilidade de usar uma ferramenta de alinhamento de terceiros, pois isso pode ajudar a melhorar o desempenho geral do sistema.

Um exemplo de fornecedor de terceiros não afiliado que oferece uma ferramenta de alinhamento para o uso com HDDs AF 4K é a Paragon Software: http://www.paragon-software.com/home/partition-alignment/.Importante: a Toshiba não recomenda nem endossa a Paragon Software ou qualquer outro fornecedor de terceiros ou utilitário de alinhamento 4K. Caso utilize tal software, o usuário o faz totalmente por sua própria conta e risco, e a Toshiba não é responsável, de forma alguma, por tal utilização.

Microsoft, Windows são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.