ホワイトペーパー

これは、Mixing Hard Disk Drives of 512 Byte native and 512 Byte emulated Block Size in RAID Systemsの画像です。
Mixing Hard Disk Drives of 512 Byte native and 512 Byte emulated Block Size in RAID Systems (1.4MB)
Hard Disk Drives (HDDs) for NAS and Enterprise Storage come in two different flavors of block size. Traditionally, the internal block size of HDDs is 512 byte, with 512 byte also used at the external interface. This technology is called 512 byte native, or 512n. Newer HDD models use an internal block size of 4k byte for higher storage efficiency, but still provide 512 byte at the external interface through a transparent emulation process. This technology is called 512 byte emulated (512e). Additionally drives with the 4k byte internal block format at the interface (4k byte native) are available, but these are rare and exclusively used in specific enterprise applications.
信頼性の高いFC-MAMRを採用 18TB大容量を実現したニアラインHDD登場
信頼性の高いFC-MAMRを採用 18TB大容量を実現したニアラインHDD登場 (900KB)
データセンター向けのニアラインHDDの需要が高まる中、サイバー・フィジカル両空間におけるデータストレージソリューションへの要求が多様化し、HDDにおいてはより高記録密度達成のため、データの再生のみならず、記録面でも革新的な新技術が必要になった。情報爆発に対応するため、記録密度の限界を克服する高信頼性技術が注目される。
WhitePaper_nearlineHDD_16TB_j
大容量16TBニアラインHDDを市場に投入TDMR導入によりCMR方式で大容量化を実現 (3.6MB)
クラウドサービスなどの普及拡大に加え、監視カメラシステムやAIの導入、5G通信を活用したエッジコンピューティングに 伴い、生成されるデータ量は加速度的に増加している。
WhitePaper_14TBnearlineHDD_j
世界最大クラスの14TBニアラインHDDを 他社に先駆けて市場に投入 (3.92MB)
IoTやビッグデータ、クラウドサービスなどの普及拡大に伴い、生成されるデータ量は加速度的に増加している。
whitepaper-reliability-of-ehdd_e_201509
Reliability of Enterprise Hard Disk Drives (224KB)
This paper discusses the various factors that impact upon the reliability of Hard Disk Drives (HDD).
whitepaper_wipetechnology_j
Wipe technology HDD(1.6MB)
当社は2011年4月13日にセキュリティー機能を強化した2.5 型HDD(ハードディスクドライブ)を発表しました。
idc
IDC White Paper (114KB)
Enterprise customers are faced with an unprecedented diversity of choice when selecting the storage components and infrastructure for their datacenters and cloud environments.
magne_vol8-1
Toshiba Hybrid Drive with Large Capacity and High-Speed Performance (638KB)―An HDD integrated with NAND flash memory―
日本磁気学会 会報「まぐね」 Vol.8, No.1 (2013)
tribology
Flying Instability due to Organic Compounds in Hard Disk Drive
Advances in Tribology Volume 2012 (2012), Article ID 170189, 6 pages
[アブストラクト]
HDDにおける有機化合物のHDI(Head-Disk-Interface)に与える影響を調査した。
有機化合物をドライブ内に封入し、高温でフルストロークシーク試験を実施したところ、再生信号の変動によるエラーが発生し、メディア上に有機化合物の油滴が形成されているのを発見した。
この結果から我々は、ガス化した有機化合物がヘッドやメディア表面上で凝縮し油滴を形成し、ヘッドと衝突した結果、浮上変動を引き起こしたということを明らかにした。
更に、有機化合物の動粘度がドライブのエラーを引き起こす重要な要素であることもアルカン試薬を用いた調査から判明した。
  • 記載されている製品技術・社名等は、発行当時のものです。
  • 設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy