2017年10月30日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、家庭用ロボット掃除機やプリンタなどのOA機器向けの高耐圧大電流駆動に対応した小型面実装型ブラシモータドライバ「TB67H420FTG」をラインアップに追加し、本日から量産を開始します。
プリンタなどのOA機器やATMなどの金融端末・紙幣識別機、また白物家電など高トルクを要求される用途では、常にモータをハイパワー(大電力)で駆動することが求められます。これらアプリケーションは、使用環境の多様化に適合するために、常に小型化・省スペース化が要求されてきました。
ブラシモータの大電力駆動を実現するには、ドライバの課題である出力部の高耐圧化とブラシモータ固有の突入電流を流せる能力が必要です。そのため、従来では耐圧が高くオン抵抗も低いディスクリート部品(MOSFET)を使用し組み合わせ回路で実現してきました。この方法では大電力駆動に対応することはできますが、部品数が多く小型化を阻害する要因になってきました。
「TB67H420FTG」は、業界最大クラス[注1]の大電力駆動に対応し、小型面実装パッケージに封入することで省スペース化にも貢献するブラシモータドライバです。また、ドライバ内部の出力部を分割し、それぞれ独立制御可能なデュアルブリッジモードを搭載しており、2つのブラシモータを「TB67H420FTG」1つで制御(50V, 4.5A/2チャネル)することも可能です。
さらに、過熱や過電流など異常状態を検出し出力を停止する各種異常検出機能に加え、これまで要望の多かった異常検出フラグ機能を搭載したことで、どの異常状態を検出したかを外部から判定することも可能となっています。
当社は、高耐圧/大電流を両立しつつデュアルブリッジモードや異常検出フラグ機能など利便性を高めた「TB67H420FTG」を、次世代のDCブラシモータドライバのフラグシップモデルと位置づけ、さらに強化していきます。
| 品番 | |
|---|---|
| 制御I/F | パラレル入力 |
| 絶対最大定格 | 50V, 9A または 50V, 4.5A/2チャネル |
| パッケージ | QFN48 |
| 駆動モード | 正転(CW)、逆転(CCW)、ブレーキ(Short Brake)、ストップ(OFF) |
| その他・特長 | シングルブリッジモード・デュアルブリッジモード切替機能搭載 電流リミッタ(定電流PWM制御)機能搭載 異常検出機能(過熱・過電流・低電圧・負荷オープン検出機能)搭載 異常検出フラグ出力機能搭載 単一電源駆動による電源投入シーケンスフリー |
| 量産時期 | 量産開始済み |
[注1]:2017年10月30日現在、当社調べ。
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel:044-548-2826
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。