Company about
2019年5月9日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社はこのたび、OA機器や産業機器向けに、縮小光学系CCDリニアーイメージセンサーの新製品「 TCD2569BFG」を製品化し量産出荷を開始しました。新製品は、5340画素×3ラインのカラーイメージセンサーで、A4サイズの原稿を24本/mmの密度で読み取ることができます。
近年、A4複合機市場においては、A3機並みの高画質や高速化の要求があります。さらに、紙以外の物、光の反射率が非常に高い立体物や光沢のある物を読み取りたい、等のニーズがあります。こういった場合、従来の縮小光学系CCDリニアーイメージセンサーでは、高反射部分からブルーミング[注]が発生して、色付いた尾引きが生じた画像になってしまうことがあります。また、この部分の信号出力電圧値は、後段デバイスであるアナログ・フロント・エンド(AFE)の最大入力信号レベルを超えてしまうといった問題がありました。
新製品のTCD2569BFGでは、Red、Green、Blueの各画素列間隔を縮小したことにより、画像の色ズレ抑制効果による高画質化が期待できます。また、サンプル・ホールド回路搭載により、信号出力期間が拡大されるため、高速化が容易になります。また、CCDシフトレジスターの飽和出力電圧4.0Vを実現し、ブルーミングを低減しました。さらに、出力電圧クリップ機能を搭載し信号出力電圧を1.8V以下に抑制したことで、AFEの最大入力信号レベルを大幅に超えることを防ぐことができます。
A4複合機、画像読取りセンサー、計測器・選別機用入力センサー
品番 | |
---|---|
画素サイズ | 5.25μm × 5.25μm |
画素列間隔(ラインピッチ) | 2ライン間隔(10.5μm) |
有効画素数 | 5340画素 × 3ライン |
感度(A光源+CM500S) | 赤色:13.2V/lx・s、緑色:15.0V/lx・s、青色:5.9V/lx・s |
最高駆動周波数 | 35MHz |
電源電圧(動作範囲) | 9.5V ~ 10.5V |
出力信号クリップ電圧 | 1.8V(max) |
CCDシフトレジスター飽和出力電圧 | 4.0V(min) |
その他/付加機能 | サンプル・ホールド回路搭載 クランプ回路搭載 電源投入時の出力変動抑制機能搭載 |
[注] ブルーミング(blooming): 画素の一部に強い光が当たった時、その部分が電気的に飽和し画像が白く抜ける現象
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。