2021年2月25日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、産業用機器向けに新開発のシリコンカーバイト (SiC) MOSFETチップを搭載した電圧定格3300V、電流定格800AのDual SiC MOSFETモジュール「MG800FXF2YMS3」を開発しました。2021年5月に量産を開始する予定です。
新製品は、Ag焼結接合技術を適用した取り付け互換性の高いパッケージiXPLV (intelligent fleXible Package Low Voltage) を採用しました。これにより、チャネル温度定格175°Cを実現しました。
鉄道車両向けコンバーター、インバーターなどの電力変換装置、再生可能エネルギー発電システムなど産業用機器の高効率化や小型化に貢献します。
(特に指定のない限り、@Tc=25 °C)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
パッケージ |
iXPLV |
||
絶対最大定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) |
3300 |
|
ゲート・ソース間電圧 VGSS (V) |
+25/-10 |
||
ドレイン電流 ID (A) |
800 |
||
ドレイン電流 (パルス) IDP (A) |
1600 |
||
チャネル温度 Tch (°C) |
175 |
||
絶縁耐圧 Visol (Vrms) |
6000 |
||
電気的特性 |
ドレイン・ソース間オン電圧(センス端子) |
@VGS= +20V、 |
1.6 |
ソース・ドレイン間オン電圧(センス端子) |
@VGS= +20V、 |
1.5 |
|
ソース・ドレイン間オフ電圧(センス端子) |
@VGS= -6V、 |
2.3 |
|
寄生インダクタンス LSPN typ. (nH) |
12 |
||
ターンオンスイッチング損失 |
@VDD=1800V、 |
250 |
|
ターンオフスイッチング損失 |
@VDD=1800V、 |
240 |
|
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3416
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。