2025年8月5日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、A3複合機用途に適した、レンズ縮小型[注1]CCD[注2]リニアーイメージセンサー「TCD2728DG」を製品化し本日から出荷を開始します。新製品の有効画素数はA3複合機に対応した7500画素[注3] です。当社既存製品TCD2726DGと比較してランダムノイズ (NDσ) [注4]を低減しています。
近年、オフィスでは大量で多種多様な用紙を高速・高精細にコピー・スキャンするケースが多く、特にA3複合機では画質の向上が重要な課題となっています。画像品質を向上させるためには、信号に含まれるランダムノイズ (NDσ) の影響を低減する必要があります。
新製品TCD2728DGは、当社既存製品TCD2726DGの出力アンプゲイン[注5]を低減させ、ランダムノイズ (NDσ)を約40%[注6]低減しました。これにより、機器の画質向上に貢献します。
新製品は、CCDリニアーイメージセンサーとして高速なデータレート100MHz (50MHz×2ch) を実現します。これにより、高速で大量の画像を処理できるため、即時判定が求められる各種検査機器向けのラインスキャンカメラ用にも適しています。
当社は、今後も高速かつ高画質なイメージング&センシング技術へのニーズに応えるべく、複合機などのスキャニングや各種検査装置などのセンシングの応用機器に対応した製品を拡充していきます。
[注1] 画像を光学レンズで縮小し、CCDやCMOSイメージセンサーに投影する方式。
[注2] Charge Coupled Device (電荷結合素子)
[注3] A3サイズの短辺 (297mm) を解像度600 dpiで読み取るのに必要な画素数。
(dpi (dots per inch): 1インチあたりの分割数)
A3サイズをインチ換算: 297mm/25.4mm ≒ 11.7インチ
11.7×600 = 7,020画素 ⇒ 余裕を考慮し7,500画素
[注4] 画像の品質に影響する不規則なノイズのこと。
[注5] 出力信号の増幅度を調整する回路。増幅度とノイズは比例する。
[注6] 当社既存製品TCD2726DGとの比較。当社実測値。
[注7] リニアーイメージセンサーを駆動するのに必要な信号を作る回路。
(Ta=25°C)
| 品番 | TCD2728DG | |
|---|---|---|
| 電源電圧 (動作範囲) (V) | VAVDD、VDVDD、VCKDVDD: 3.1~3.5 VVDD10: 9.5~10.5 |
|
| ランダムノイズ NDσ (mV) | 1.9 | |
| 画素サイズ (μm) | 4.7×4.7 | |
| 有効画素数 | 7500画素×3ライン | |
| データレート | Max | 100MHz (50MHz×2ch) |
| パッケージ | WDIP32 | |
| その他、付加機能 | タイミングジェネレーター回路、CCDドライバー内蔵 | |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TCD2728DG
当社のリニアーイメージセンサー製品の詳細については下記ページをご覧ください。
リニアーイメージセンサー
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
アナログデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2219
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。