Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

Sobre os produtos de armazenamento da Toshiba

Visão geral

A Toshiba Corporation (Toshiba) se manteve na vanguarda da indústria de armazenamento por mais de 40 anos e oferece a gama mais abrangente de tecnologias de armazenamento do setor, de unidades de disco rígido (HDDs), unidades híbridas de estado sólido (SSHDs) e unidades de estado sólido (SSDs) para memórias Flash NAND. A Toshiba é a fornecedora de armazenamento que possui projeto, desenvolvimento, manufatura, vendas e outras funções de infraestrutura distribuídas por ambientes corporativos, móveis e de consumo, tanto para produtos de HDD quanto para SSD.

Como um fornecedor líder de soluções de armazenamento integradas e como o inventor da memória Flash NAND, a Toshiba define muitos dos padrões atuais do setor para a tecnologia de armazenamento. Em sua história, a Toshiba revolucionou o projeto e o desenvolvimento de dispositivos de armazenamento e as respectivas unidades podem ser encontradas no interior de sistemas de navegação GPS líderes do setor, aparelhos eletrônicos de consumo, computadores e soluções empresariais. Além disso, a Toshiba oferece uma extensa gama de unidades de tecnologia avançada, como alta durabilidade contínua, temperatura ampliada e SSDs para o setor de consumo, industrial, empresarial e automotivo.

A Toshiba e seus negócios de grupo globais continuarão a oferecer produtos de armazenamento de alta qualidade com vários tipos de formato e função, com foco em alto desempenho, alta capacidade, alta confiabilidade, e incorporando as exigências e as necessidades futuras dos clientes.

Storage Products

Produto e mercado

Os sistemas e dispositivos de armazenamento se tornaram um dos componentes mais importantes dos nossos estilos de vida digitais sempre em expansão.  As tecnologias de armazenamento da Toshiba são consideradas o centro das soluções corporativas de servidor e armazenamento, bem como de uma grande variedade de equipamentos eletrônicos de consumo, notebooks e computadores de mesa, soluções de armazenamento externo e aplicativos especiais, incluindo sistemas comerciais, clientes móveis altamente seguros e ambientes automotivos e industriais incorporados.  Aproveitando os benefícios do desenvolvimento e manufatura de produtos globais, a Toshiba pode ser uma fornecedora de longo prazo de uma clientela estabelecida de fabricantes, distribuidores revendedores, integradores de sistemas e varejistas de sistemas de armazenamento ao redor do mundo.

(1) Enterprise Applications

Enterprise Applications

The enterprise market requires specialist knowledge and technology to support organizations that generate and store a massive amount of business data that must be accessible 24/7.  Hyper-scale datacenter and large enterprise storage systems demand both capacity and performance to meet service level objectives. With these factors in mind, Toshiba delivers a full range of enterprise HDDs which enable customers to architect optimized solutions across all tiers of the enterprise.

(2) Client Applications

Client Applications

Client HDDs are the solution of choice for desktop, notebook PCs, game consoles and other client systems applications.  Toshiba client HDDs are available in a range of capacities in standard form factors (2.5-inch and 3.5-inch)*1 suitable for a broad range of applications. Toshiba is one of the pioneers of small form factor HDDs -- and is a consistent business and technology provider to the client solutions marketplace.

*1 Form Factor: "2.5-inch” and “3.5-inch” mean the form factor of HDDs. They do not indicate drive's physical size.

(3) Specialty Applications

Specialty Applications

Toshiba offers an extensive range of advanced technology drives such as surveillance system, video streaming appliances, external storage and automotive. Toshiba has partnered with the automotive industry and its suppliers for about 20 years to provide automotive-grade HDD models to enable navigation and other infotainment systems with data storage the achieves the required reliability and performance. The knowledge gained from these specialty markets enables Toshiba to improve its HDDs for other applications and find new markets for HDD storage technology.

(1) Aplicação corporativa

O mercado corporativo requer conhecimento e tecnologia especializada para dar suporte às organizações que geram e armazenam uma enorme quantidade de dados de negócios que precisam estar acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.  Os sistemas de computação corporativos – servidores, estações de trabalho, sistemas SAN e NAS, RAID, subsistemas de armazenamento e sistemas de computação em nuvem – exigem um equilíbrio delicado entre desempenho, eficiência, disponibilidade e capacidade.  Com esses fatores em mente, a Toshiba fornece uma grande variedade de HDDs e SSDs de armazenamento corporativo, que permitem aos clientes arquitetar soluções em todos os níveis da empresa.

(2) Aplicação cliente

As HDDs cliente oferecem desempenho, capacidade e eficiência de energia, e são a solução ideal para computadores desktop e notebook, além de outras aplicações de sistemas cliente.  As HDDs cliente da Toshiba estão disponíveis em uma gama de capacidades em fatores de forma padrão (de 2,5 polegadas e 3,5 polegadas) adequados para uma grande variedade de aplicações.  As SSDs cliente oferecem taxas rápidas de transferência, alta durabilidade contra choques e vibrações, e peso leve e baixo consumo de energia em comparação com as HDDs cliente.  As SSDs cliente da Toshiba podem ser aplicadas a uma ampla gama de aplicações, de computação móvel a servidores de nível de entrada, incluindo os sistemas necessários para segurança.  A Toshiba é uma das pioneiras em HDDs e SSDs de fator de forma pequeno -- e é um provedor consistente de negócios e tecnologias no mercado cliente.

(3) Aplicação especial

Os produtos de armazenamento da Toshiba oferecem uma vasta gama de unidades de tecnologia avançada, como alta durabilidade e temperatura ampliada para os setores industriais, corporativos e automotivos.  A Toshiba formou parceria com o setor automobilístico e seus fornecedores por mais de 10 anos, a fim de aperfeiçoar sua tecnologia de HDD de nível automotivo.  Além disso, a Toshiba ajudou a iniciar a revolução dos dispositivos de música digital portátil com HDDs de fator de forma de 1,8 polegadas.  A Toshiba tira proveito da liderança no mercado nesse fator de forma desde 2000 e, atualmente, continua a fornecer essas unidades a mercados especiais.

Liderando a inovação

A Toshiba tem fornecido soluções de armazenamento para todo o mundo desde 1967, com HDDs de fator de forma de 14 polegadas e é uma das líderes globais em fabricação e comercialização de HDDs.  Não sendo apenas a primeira distribuidora de HDDs de 2,5 polegadas em 1991, ou a primeira fabricante de HDD a comercializar a cabeça PMR (gravação magnética perpendicular) para HDDs em 2005, a Toshiba produziu consistentemente produtos que oferecem flexibilidade e personalização a clientes.

Como o inventor da memória Flash NAND, a Toshiba também oferece SSDs confiáveis.  Desde as primeiras SSDs da Toshiba em 2008, a Toshiba manteve o compromisso de fornecer qualidade líder do setor.

Aproveitando o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, continuamos a expandir as fronteiras da tecnologia de armazenamento para atender as necessidades dos clientes.

*2 Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, as of March, 2018.
*3 As of the time of the announcement

Manufatura

Toshiba Storage Products implanta uma rede de inovação global, com centros de desenvolvimento e manufatura localizados no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa, na Tailândia e nas Filipinas.  Ao integrar a colaboração global com relacionamentos estratégicos com fornecedores importantes, garantimos que nossos planos e estratégias de produtos estejam em sintonia com as necessidades de nossos clientes e dos mercados que eles atendem.  A rede global é vantajosa não só em termos de qualidade e velocidade do processo de inovação, mas também em seu desempenho econômico e eficácia.

Compromisso com o cliente

Como uma das líderes inovadoras, a Toshiba faz uso da colaboração estreita com clientes para desenvolver novos produtos que agitam o mercado e superam as convenções.  Entendemos que o sucesso é construído com base na oferta de uma solução completa e incomparável, que inclua o produto certo e níveis extraordinários de atendimento baseados em uma visão compartilhada e em uma execução forte.  Desde a produção de sua primeira HDD em 1967, há décadas a Toshiba vem desenvolvendo fortes parcerias com clientes que são fabricantes de equipamento original (OEM) – algumas das maiores e mais notórias empresas de equipamentos eletrônicos de consumo e sistemas do mundo.  Seja em capacidade, potência, fator de forma, confiabilidade, segurança ou no desenvolvimento de tecnologias de última geração, a Toshiba estará na dianteira com as tecnologias de armazenamento inovadoras para produtos e soluções que ajudam os clientes a fornecer produtos interessantes ao mercado.

Toshiba R&D facilities, product planning, development, design, manufacturing / production control, procurement, supply chain and quality, are centralized in Yokohama, Japan. Support provided through a one-team structure is capable of swift decision making. Toshiba can quickly make decisions and establish product plans and product strategies for meet changing market needs. And, Toshiba has an HDD factory and a product development center in the Philippines with a one-hour time difference with Japan. Toshiba is capable of close communication between manufacture base and Yokohama and realizing more efficient product development. In addition, much of the component supplier base for the global HDD industry grew-up and continues to reside in Japan, helping to position Toshiba well for future HDD technology advancement. By developing and applying useful technologies and knowledge within the Toshiba Group of companies, and by providing technologies and closely partnering with suppliers, Toshiba is able to continually advance in process efficiency and quality improvement.

Marcos

office

Site de armazenamento global

images

Milestones

Global Storage Site

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.