過去に配信したWebセミナーをご覧いただけます。
この記事の関連キーワード
フォトリレー/メカニカルリレー/無接点リレー/半導体リレー/シグナルリレー/a接点/阻止電圧/絶縁耐圧/オン抵抗/半導体テスター/プローブカード/サーボアンプ/PLC/ATE/HVAC/BMS/TLP3640A
■開催日
2026年10月
■概要
フォトリレーは、機器の小型化・高信頼性・省電力への要求が高まる中、メカニカルリレーに代わる絶縁スイッチとして採用が拡大しています。本セミナーでは、フォトリレーの基本構造やメカニカルリレーとの違い、選定のポイントから応用事例まで、実務に役立つ知識を分かりやすく解説します。
| プログラム | |
|---|---|
| 1 | なぜ今、フォトリレーなのか? |
| 2 | フォトリレーとは |
| 3 | メカニカルリレーとの違い |
| 4 | フォトリレー選定のポイント |
| 5 | フォトリレーの応用例と製品紹介 |
■このような方におすすめ
近年、電子機器に対しては小型化、高信頼性、省電力といった要求がますます高まっています。こうした流れのなかで、メカニカルリレーに代わる絶縁スイッチとしてフォトリレーの採用が拡大しています。
メカニカルリレーからフォトリレーへ置き換えるメリットとして挙げられるのは、小型化、高信頼性、省電力、優れた応答性、低ノイズ、静音、振動に強いことの7点です。
これらのメリットを生かして、フォトリレーは幅広い分野で使用されています。いずれも共通して、電気的に絶縁しながら信号を通す絶縁スイッチとしての役割を担っています。
産業機器では、PLC (Programmable Logic Controller) の入出力モジュールの絶縁やアナログ信号の切替、サーボアンプの制御・アラーム信号の絶縁や検出回路の切替、空調制御システム (HVAC) のセンサー信号の絶縁や温度検出回路の切替に使用されています。計測機器では、半導体テスターの測定系-DUT間の絶縁や測定信号の切替に使用されています。エネルギー機器/車載では、BMS (Battery Management System) の高電圧バッテリーの絶縁や地絡検出回路の切替に、それぞれフォトリレーが使われています。
フォトリレーとは、出力側のデバイスとしてMOSFETを用いた半導体リレーです。LED (Light Emitting Diode)、PDA (Photo Diode Array)、MOSFETで構成され、入力側のLEDの光をPDAが受光し、電気信号に変換して出力側のMOSFETを制御します。光を介して信号を伝えるため、入出力間は電気的に絶縁されています。また、MOSFETを双方向に接続しているため、AC/DCどちらの負荷にも対応可能です。
フォトリレーは主にシグナルリレーの代替として用いられます。シグナルリレーとは、接点電流が2A以下で、信号、回線、高周波などの制御を目的としたメカニカルリレーを指します。接点構成はa接点が主流で、a接点はLEDオンでMOSFETオン、b接点はLEDオフでMOSFETオンという動作になります。
では、LED・PDA・MOSFETは実際にどのようなパッケージに収められているのでしょうか。
主なパッケージにはフレームタイプと基板タイプがあり、いずれも入力側にLED、出力側にPDAとMOSFETを搭載し、入出力間は電気的に絶縁されています。フレームタイプの4pin SO6パッケージ (3.7×7.0×2.1mm) では、LED、PDA、MOSFETがそれぞれ別の位置に搭載されていますが、基板タイプのS-VSON4Tパッケージ (2.0×1.45×1.3mm) では、当社独自のCoC (Chip on Chip) 技術により小型化を実現しています。
CoC技術とは、上下にチップを積層する3次元実装技術のことで、チップ実装面積を小さくしたり、同じチップ実装面積でPDAやMOSFETの面積を大きくすることができるため、大電流化が可能になります。このCoC技術は、後ほどご紹介する製品でも重要な役割を果たしています。