会員限定

オンデマンドWebセミナー

新規に追加したオンデマンドWebセミナー

2026年8月

すぐにわかる!モータードライバー技術セミナー中級編 ~ブラシレスDCモーター センサーレス駆動の導入のポイント~

本セミナーでは、三相ブラシレスDCモーターのセンサーレス駆動の導入に向けて、基礎原理から実際の駆動方法まで、現場で活用できる内容を分かりやすく解説します。
今回は、低振動・低騒音化に貢献する当社モータードライバー「TC78B011FTG」を用いた具体的な回路設計手法と、設計時に留意すべきポイントについてもご紹介します。

ライブラリー

セミナーの視聴にはログイン/会員登録が必要です。その他会員向けサービスについてはこちらをご確認ください。

LDO選びでもう迷わない!~どこでも使えるシンプル&低コストなLDOの基礎~
本セミナーでは、LDOレギュレーターをテーマに、電源ICの基本分類から、LDOの特徴や注目すべき電気的特性、失敗しないための選定ポイントまで、実務に直結する知識をコンパクトに解説します。 電源ICの基礎から知りたい方にも理解いただけるよう、電子機器の性能と安定性を支えるLDOの役割を丁寧にわかりやすくご説明します。
電源ラインから信号ラインまで幅広く 回路保護に必須 TVSダイオードの基礎
近年、電子機器は使用される半導体の新規プロセス開発と微細化により性能改善と小型化が進む一方、予期しない電圧変動に対する耐量は低くなってきており、それら電子機器に使用される保護素子の役割はますます重要になっています。 本セミナーでは、パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護するTVSダイオードの基礎に始まり、ダイオードを用いたソリューションまで、解説・ご紹介いたします。
電源ラインから信号ラインまで幅広く 回路保護に必須 TVSダイオード 実用編
近年、電子機器は使用される半導体のプロセス微細化と性能改善による小型化が進む一方、静電気 (ESD) などの予期しない電圧変動に対する耐量は低くなってきており、それら電子機器に用いる保護素子の役割がますます重要になっています。本セミナーでは保護素子であるTVSダイオードについて、その性能と評価手法、ESD設計にあたって実用例に沿った勘所をご紹介します。
SiC面実装でここまでできる?3kW電源の設計事例を紹介
データセンターの大規模化・高密度化が進み、サーバー向け電源には高効率化、高電力化が必要不可欠になっています。 当社最新世代面実装SiC MOSFET、SiC SBDを搭載したサーバー向け3kW電源を開発しました。既存電源から面実装型パワーデバイスを採用することで高電力密度化を実現。熱シミュレーションを活用した開発の裏話も詳しく解説。電源回路設計の時短・省力化・コスト低減に関心のある方必見!
今さら聞けないロジックICの基礎 ~CMOSロジックの基本特性を知ろう~
現在も多種多様なシステムで使用されているロジックIC。超汎用部品となっている今だからこそ今さら聞きにくい「CMOSロジックICの基本特性」について解説します。
簡単・便利・高性能!東芝オンライン回路シミュレーター
東芝オンライン回路シミュレーターは、Web上で手軽に回路シミュレーションができ、MOSFETの選定を支援するツールです。 本セミナーでは、このツールがどのようなものか、基本的な機能、操作方法についてご紹介します。 オンライン回路シミュレーターのご利用経験のない方も、ぜひご参加ください。東芝オンライン回路シミュレーターは、Web上で手軽に回路シミュレーションができ、MOSFETの選定を支援するツールです。本セミナーでは、このツールがどのようなものか、基本的な機能、操作方法についてご紹介します。オンライン回路シミュレーターのご利用経験のない方も、ぜひご参加ください。
エンジニア必見!モーター駆動回路設計における課題と解決法
本セミナーは、民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに多用されるステッピングモーターやブラシ付きDCモーターに焦点をあてた技術セミナーです。駆動回路を設計する際の課題に対し、当社のモータードライバーを用いた解決方法について、詳しく解説します。
オペアンプの基礎と応用例 ~エナジーハーべスティングとIoTセンシング向け回路のご紹介~
本セミナーは、オペアンプの基礎から、オペアンプを活用したエナジーハーベスティング・IoTセンシング回路への応用例までをご紹介します。ぜひオペアンプの面白さを感じてください。
車載半導体への東芝の取り組み
車載市場は、電動化や自動化など大きな変革に直面しています。本セミナーでは、当社車載半導体における3つの注力領域、Si-MOSFET、化合物半導体(SiC)、モーター制御ICの技術動向について紹介します。また、設計や検証、開発の効率化や品質の向上を実現するシミュレーション技術についても解説します。
すぐにわかる!ディスクリート半導体の基礎(前編)~ダイオード、トランジスター編~
半導体製品や技術に興味がある方々に向けて、半導体は何か?といった基礎から製品ごとの動作や性質などを説明するWebセミナーを【ダイオード、トランジスター編】【電源IC、アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)編】の2回にわけて開催いたします。【ダイオード、トランジスター編】では、半導体の定義、材料、n型/p型半導体、pn接合等の基本的な内容の解説から、ダイオード、トランジスターの種類と、個々のダイオード、トランジスターの動作や特性を説明します。
すぐにわかる!ディスクリート半導体の基礎(後編)~電源IC アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)編~
半導体製品や技術に興味がある方々に向けて、半導体とは何か?といった基礎から製品ごとの動作や性質などを説明するWebセミナーを【ダイオード トランジスター編】【電源IC アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)編】の2回に分けて開催をしています。【電源IC アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)編】では、電源ICの種類、各種電源ICの動作と機能のほか、フォトカプラーを含むアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)の種類、各種デバイスの動作と特性についても説明いたします。
すぐにわかる!モータードライバー技術セミナー~ブラシレスDCモーター初級編~
本セミナーは、民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに多用されるブラシレスDCモーター制御に焦点をあて、複数回に分けて開催します。今回の【初級編】では、まず基礎知識編をおさらいし、次にブラシレスDCモータードライバーを用いた制御回路や評価時のポイントについて解説します。
すぐにわかる!モータードライバー技術セミナー ~ブラシレスDCモーター基礎知識編~
民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに多用されるブラシレスDCモーターに焦点をあてたWebセミナーを【基礎知識編】【初級編】の2回にわけて開催いたします。1回目となる今回の【基礎知識編】では、モーターの基本的原理/種類、ブラシレスDCモーターの構造/特徴/一般的な回転制御方法について説明します。加えて、東芝のモータードライバーについても紹介します。
世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。