本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
IGBTの等価回路を下図に示します。ゲート(G)-エミッター(E)間およびコレクター(C)-エミッター間(E)が共に正バイアス状態では、Nch MOSFETが導通しそのドレイン電流が流れます。この電流は同時にQPNPのベース電流となり、IGBTはオン状態になります。このQPNPは電流増幅率αが非常に小さく、エミッター電流IE(pnp)は大多数がベース電流IB(pnp)となりますが、一部はコレクター電流IC(pnp)として流れます。このIC(pnp)は、QNPNのベース・エミッター間に挿入されたRBEによりバイパスされ、QNPNは動作しないように設計されています。
したがいまして、IGBTのコレクター電流の大多数は、QPNPのエミッターベースを経由し、Nch MOSのドレイン電流として流れることになります。この時、Nch MOSの高抵抗層であるドリフト層にQPNPのエミッターからホールが注入され、抵抗値Rd(MOS)が大きく減少し、導通時のオン抵抗値が小さくなります。(伝導度変調)
ゲート(G)の信号をオフにすると、Nch MOSがオフ状態に移行し、IGBTとしてもオフ状態となります。