トライアックカプラーとSSR(ソリッドステートリレー)やフォトリレーの違いは何ですか?

トライアックカプラーは主にメイントライアックのトリガー用として使用するフォトカプラーの一種です。SSR(ソリッドステートリレー)はトライアックカプラー、メイントライアック、抵抗、コンデンサーなどで構成された半導体リレーです。トライアックカプラーだけでも負荷をON/OFF動作できますが、制御できる電流が小さい(100mA程度)ので大電流をON/OFF制御する応用ではSSRが使用されます。またトライアックカプラーは構造上一旦ONするとトライアックに流れる電流を保持する性質があり、その後LEDの信号をOFFにしてもトライアックに流れる電流が一定の電流(保持電流)以下にならない限りOFFしません。そのためトライアックカプラーではLEDの信号に連動するOFF制御ができません。フォトリレーも半導体リレーの一種ですが、こちらはON/OFF両方ともLEDの信号に連動して制御ができる特長をもっています。