PSC(Programmable Servo/Sequence controller)は、CPUコアと完全独立したコプロセッサーであり、独自の命令アーキテクチャーを持った演算器です。PSCの使い方として、CPU処理に大きく負担が掛かっている場合や一定間隔での演算処理、不定期処理など、本来CPUコアが処理しなければいけない演算やシーケンス処理をPSCに分散処理することで、CPUコアの処理負担を大きく軽減することが可能となります。その結果、負担軽減したCPUコアの動作周波数を下げることで(クロックギア分周を利用)、MCUの低消費電力化が可能になることや、負荷分散により得たCPUコアリソースを別の処理に回したりすることで性能向上や機能追加が可能となります。
PSCの起動はCPUコアによる起動と周辺機能による起動があり、周辺機能による起動は製品によって異なります。例えば、PSCを周期的に起動させたい 場合はインターバルタイマー割り込みによる起動となります。また、A/Dコンバーターの変換終了割り込みによる起動も可能です。PSCは起動が掛かるとコード RAMに格納されているプログラムを実行し、演算結果または処理結果をデータRAMに格納後、STOP命令を実行することでCPUコアにPSC終了割り込 みを発行して動作停止します。動作停止中は電力を消費せず、次の起動要因が発生するまで待機状態となります。
PSCによる応用例は次のようなものが挙げられますが、PSCは実装する周辺機能レジスターへのアクセスが可能なため、様々な用途に応用が可能となります。
サーボ/シーケンスコントローラーのインターフェースを内蔵した製品が表示されます
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。