Contact us

ニュースリリース/製品情報/公開情報

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。

掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Search for

カテゴリー:

2019年09月03日
数ギガビット毎秒の信号品質維持と保護性能を両立した車載向け低容量TVSダイオード : DF2S5M4FS、DF2S6M4FS
2019年08月20日
モバイル機器のサージ保護性能向上のためピークパルス電流定格を高めたTVSダイオードのラインアップ拡充: DF2B7BSL
2019年07月10日
熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30
2018年07月10日
熱設計が容易な小型・高放熱パッケージを採用したショットキバリアダイオードの発売について
2017年10月17日
第2世代650V耐圧SiCショットキバリアダイオードに表面実装パッケージ製品を追加
2017年09月11日
電源ラインを保護する高性能、かつ高ピークパルス電流TVSダイオードの発売について
2017年03月31日
モバイル機器向け高速インターフェース保護用マルチビットTVSダイオードの発売について
2017年01月12日
サージ電流耐量を改善した第2世代650V耐圧SiCショットキバリアダイオードの発売について
2017年01月11日
業界トップクラスの保護性能の、モバイル機器向け高速インターフェース用低容量TVSダイオードの発売について
2015年11月06日
半導体・ストレージ製品のオンラインセミナーの開催(11月)について
2015年08月24日
業界最小クラスの超小型SOD-992パッケージTVSダイオード (ESD保護用ダイオード): DF2B7M2CL
2015年07月13日
新小型SOD-962パッケージ(SL2, 0.62×0.32 mm) ショットキバリアダイオード: DSF01S30SL (低VF), DSR01S30SL (低IR)
2015年06月29日
新小型SOD-962パッケージ TVSダイオード (ESD保護用ダイオード) : DF2S5.1ASL/5.6ASL/6.2ASL/6.8ASL/7MSL/8.2ASL, DF2B7SL/M2SL/M3SL
2015年04月03日
東芝半導体・ストレージ製品のオンラインセミナーの開催について
2015年02月26日
車載インタフェース用 ESD保護ダイオード: DF3D18FU, DF3D29FU, DF2B18FU, DF2B29FU
2015年01月27日
1200 V耐圧SiCショットキバリアダイオード TO-3P(N)パッケージ: TRS20J120C
2014年05月30日
SiCを採用したショットキバリアダイオードのラインアップ拡充について
2013年11月06日
高速伝送ライン向け小型ESD保護ダイオード新製品の発売について
2013年09月19日
SiCを採用したショットキバリアダイオードのラインアップ拡充について
2013年07月17日
世界最小容量0.1pF ESD(静電気)保護ダイオード製品の発売について

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。