ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2020年08月27日
機器の小型化や集積密度向上に貢献するフォトリレーの発売について~業界最小実装面積で最大動作温度125℃を実現~
2020年08月18日
機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズ
2020年08月17日
電池駆動機器の低消費電力化に貢献、低トリガーLED 電流を実現したフォトリレーの発売について
2020年08月11日
画像認識プロセッサー「Visconti™4」が中国APG社のADASソリューションに採用
2020年08月06日
MikroElektronikaとモータードライバーICの評価ボードで提携
2020年07月30日
SiC MOSFETの信頼性を向上させるデバイス構造を開発
2020年07月22日
電源の効率向上に貢献する新プロセス採用、80 V耐圧NチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充 : TPH2R408QM、TPH4R008QM、TPN8R408QM、TPN12008QM
2020年07月16日
車載向け定電流2相ステッピングモータードライバーICの発売について
2020年07月16日
電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FB
2020年07月09日
東芝デバイス&ストレージ株式会社 環境報告書2020の発行について
2020年06月29日
業界初、2.2Vから動作可能な高速通信用フォトカプラーの発売について
2020年06月29日
業界初、2.2Vから動作可能な高速通信用フォトカプラーの発売について
2020年06月12日
画像認識プロセッサー「Visconti™4」を搭載したトヨタ自動車株式会社製の車両が令和元年度JNCAP予防安全性能評価で大賞を受賞
2020年06月11日
産業機器向け、縮小光学系1500画素白黒CCDリニアーイメージセンサーのサンプル出荷について
2020年06月09日
少量多品種の半導体製造で発生する不良を早期に発見するAI技術を開発((株)東芝 研究開発センター)
2020年06月05日
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット新工場の新設について((株)東芝)
2020年06月02日
車載向けインターフェースブリッジICシリーズのラインアップ拡充について ~ディスプレーシステム向けに2製品をラインアップに追加~
2020年05月28日
モーター機器の低損失に貢献する高耐圧600Vの小型インテリジェントパワーデバイス発売について
2020年05月26日
電源PFCの省電力・高効率化に貢献する650 V/12 AのSiC SBD : TRS12A65F、TRS12E65F
2020年05月25日
車載大電流アプリケーション用MOSFETゲートドライバースイッチIPD : TPD7106F