Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Драйверы светодиодов

Областей применения светодиодных драйверов становится все больше.
Компания Toshiba предлагает широкий набор светодиодных драйверов, включая драйверы постоянного тока с током светодиода высокой точности. В него входят не только стандартные светодиодные драйверы, но и драйверы с ШИМ-регулированием яркости, контролем усиления по току и различными функциями обнаружения ошибок. Кроме того, в линейки продуктов компании Toshiba входят светодиодные драйверы с преобразователем постоянного тока, предназначенные специально для мобильных устройств.

Светодиодные драйверы по сферам применения

По приведенным ниже ссылкам вы найдете информацию о каждой категории светодиодных драйверов Toshiba.

Перекрестный поиск

  • Перекрестный поиск — это служба, позволяющая искать подходящие изделия Toshiba по артикулам продуктов других производителей.

Часто задаваемые вопросы

  • Часто задаваемые вопросы см. здесь.

Downloading PSpice® models

pspice-img
Downloading PSpice® models
[Download Flow]
  1. Click on the 'Go to the Agreement page' button below and read the terms of use for the PSpice® models. If you accept all the terms, select the 'Yes' radio button and click the button 'I understand and agree'.
  2. This will take you to the online registration form. Fill in the form. Confirm that all the data are correct, and click the 'Send' button.
  3. You will receive an on-screen confirmation message acknowledging that your registration has been accepted. You will thereafter receive download information at your registered email address.
  4. Click on the URL embedded in the email and download the desired PSpice® models.

    PSpice® models are provided as zip-compressed files.
    To run a simulation, you need to prepare a PSpice® simulation environment.
    PSpice is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc.

Go to the Agreement page.

LED Drivers with PSpice models list

Оценочная плата

Vendor Name Product Name Outline
MARUTSU ELEC CO.,LTD.
(Japanese language only)
TC62D902FG A photo of evaluation board for an LED power control IC for lighting applications.
  • Оценочная плата ИС управления питанием светодиодов для осветительного оборудования
    Эта оценочная плата включает интегральную схему TC62D902FG для управления питанием светодиодов, предназначенную для изолированной обратной топологии. TC62D902FG контролирует средний ток светодиода, используя максимальный уровень тока на первичной обмотке трансформатора и ширину импульса подавления. Это позволяет обойтись без схемы обнаружения тока светодиода на вторичной обмотке.

    Данная оценочная плата работает от источника питания 100 В перем. тока. Чтобы опробовать работу платы со светодиодными осветительными приборами и симисторным регулятором яркости, подключите такой регулятор к плате и подайте напряжение от 13 до 24 В.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.