ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2020年05月26日
電源PFCの省電力・高効率化に貢献する650 V/12 AのSiC SBD : TRS12A65F、TRS12E65F
2020年05月25日
車載大電流アプリケーション用MOSFETゲートドライバースイッチIPD : TPD7106F
2020年05月22日
ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCT
2020年05月14日
車載ECU用MOSFETゲートドライバースイッチIPDの発売について~各種保護診断機能、昇圧回路を内蔵した多機能IPD~
2020年04月28日
SMR (Shingled Magnetic Recording:瓦記録) 技術を採用したコンシューマ向け内蔵ハードディスクについて
2020年04月20日
CANVIO™シリーズのWindows 用パスワードツールによって登録されるWindowsサービスの実行ファイルパスが引用符で囲まれていない脆弱性について(4月28日更新)
2020年03月30日
電源の高効率化に貢献する最新世代プロセス採用、80V耐圧NチャネルパワーMOSFETの発売について
2020年03月30日
電圧レベル変換回路が簡単に設計できる単電源の車載用4ビットレベルシフター : 74LV4T125FK、74LV4T125FT、74LV4T126FK、74LV4T126FT
2020年03月16日
マイコンの製品ラインアップ拡充について ~IoT機器向け32ビットマイコン「TXZ+™ファミリー」を投入~
2020年03月10日
保護機能を内蔵した中大電流IGBT/MOSFET用フォトカプラーの発売について
2020年02月27日
5Gスマートフォン向け高周波スイッチ/低雑音アンプIC用最新世代SOIプロセスの開発について
2020年02月27日
IoT機器の長時間動作と安定動作を可能とする小型面実装LDOレギュレーターに汎用パッケージを追加しラインアップを拡充 : TCR3UFシリーズ
2020年02月25日
車載機器の低消費電力化に貢献する100V耐圧NチャネルパワーMOSFETについて ~最新世代プロセスを採用した「U-MOS X-Hシリーズ」発売~
2020年02月21日
動作温度の拡張により幅広い用途で使用可能な汎用ロジックICのラインアップ拡大
2020年02月20日
省電力ブラシ付きモータードライバーICのラインアップ追加について
2020年02月17日
オン電流定格を大きくした2.54SOP6パッケージの大電流フォトリレー発売について
2020年02月06日
中耐圧対応の高分解能ステッピングモータードライバーIC製品化について
2020年01月28日
産業用PLC向け小型高速ロジック出力フォトカプラーの発売について
2019年12月25日
車載向け100V耐圧・小型パッケージのNチャネルパワーMOSFET発売について
2019年12月23日
機器の省電力化と設計の簡易化に貢献する電圧共振回路用ディスクリートIGBT発売について