ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2020年08月06日
MikroElektronikaとモータードライバーICの評価ボードで提携
2020年07月30日
SiC MOSFETの信頼性を向上させるデバイス構造を開発
2020年07月22日
電源の効率向上に貢献する新プロセス採用、80 V耐圧NチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充 : TPH2R408QM、TPH4R008QM、TPN8R408QM、TPN12008QM
2020年07月16日
車載向け定電流2相ステッピングモータードライバーICの発売について
2020年07月16日
電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FB
2020年07月09日
東芝デバイス&ストレージ株式会社 環境報告書2020の発行について
2020年06月29日
業界初、2.2Vから動作可能な高速通信用フォトカプラーの発売について
2020年06月29日
業界初、2.2Vから動作可能な高速通信用フォトカプラーの発売について
2020年06月12日
画像認識プロセッサー「Visconti™4」を搭載したトヨタ自動車株式会社製の車両が令和元年度JNCAP予防安全性能評価で大賞を受賞
2020年06月11日
産業機器向け、縮小光学系1500画素白黒CCDリニアーイメージセンサーのサンプル出荷について
2020年06月09日
少量多品種の半導体製造で発生する不良を早期に発見するAI技術を開発((株)東芝 研究開発センター)
2020年06月05日
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット新工場の新設について((株)東芝)
2020年06月02日
車載向けインターフェースブリッジICシリーズのラインアップ拡充について ~ディスプレーシステム向けに2製品をラインアップに追加~
2020年05月28日
モーター機器の低損失に貢献する高耐圧600Vの小型インテリジェントパワーデバイス発売について
2020年05月26日
電源PFCの省電力・高効率化に貢献する650 V/12 AのSiC SBD : TRS12A65F、TRS12E65F
2020年05月25日
車載大電流アプリケーション用MOSFETゲートドライバースイッチIPD : TPD7106F
2020年05月22日
ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCT
2020年05月14日
車載ECU用MOSFETゲートドライバースイッチIPDの発売について~各種保護診断機能、昇圧回路を内蔵した多機能IPD~
2020年05月13日
車載機器の低消費電力に貢献する小型・面実装の40 V/60 V耐圧NチャネルパワーMOSFET : XPN3R804NC、XPN7R104NC、XPN6R706NC、XPN12006NC
2020年05月07日
東芝グループの国内拠点の営業再開と新型コロナウイルスの感染リスク軽減施策の徹底について((株)東芝)