ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2019年01月08日
CMR方式で業界最大容量16TBを実現したニアラインHDDのサンプル出荷開始について
2019年01月07日
車載向け画像認識AIプロセッサ「Visconti™5」のDNNハードウェアIPを開発
2018年12月20日
エアコン電源のPFC用高破壊耐量ディスクリートIGBT: GT50J123
2018年12月19日
モバイル機器のサージ保護性能向上のためピークパルス電流定格を高めたTVSダイオード: DF2B5BSL
2018年12月13日
機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10A
2018年12月12日
低電圧1.8V駆動のHブリッジドライバICに大電流4A定格対応の新製品を追加
2018年12月06日
コンシューマー向け内蔵ハードディスクに14TBと12TBの大容量モデルを追加
2018年11月19日
半導体EMC試験所が品質マネジメント規格「ISO/IEC 17025」認定を取得
2018年11月15日
第66回電気科学技術奨励賞の受賞について
2018年11月13日
高性能・低消費電力・低コストが特長の開発プラットフォーム「FFSA™」のラインアップに 130nmのプロセスを追加
2018年10月31日
カーオーディオ向け4ch高効率リニアパワーアンプのサンプル出荷開始について
2018年10月30日
Bluetooth® 5対応ICに車載向け製品をラインアップ
2018年10月03日
高速信号ラインの静電気放電に対する保護性能を向上したTVSダイオード: DF2B5M5SL、DF2B6M5SL、DF2S5M5SL、DF2S6M5SL
2018年09月28日
LCDバックライトの昇圧回路に適した小型・低順電圧のショットキバリアダイオード: CLS10F40
2018年09月27日
機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304
2018年09月26日
電流リミッタ検出フラグ出力機能を内蔵したDCブラシ付きモータドライバICの量産開始について
2018年09月26日
EMIノイズ低減により自由度の高い設計を可能にする600 V系MOSFET π-MOSIXシリーズのラインアップ展開: TK1K0A60F、TK1K7A60F、TK2K2A60F、TK4K1A60F
2018年09月25日
電源サージに強いカーオーディオ用パワーIC新製品の発売について
2018年09月07日
600mの長距離通信とモジュールの小型化を両立したBluetooth® low energy SoCを開発
2018年09月06日
高精細マイクロステップ対応モータドライバICの量産開始について