Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Motortreiber

TCM0453_General_720x260pxBrushless MotorStepping Motor

Toshiba hat mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Produktion von Motortreibern. Diese werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, z. B. in industriellen Geräten wie Industrienähmaschinen und Geldausgabeautomaten, in Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken und in Bürogeräten wie Druckern und Scannern.
Toshiba verfügt über ein umfassendes Portfolio an Motortreibern, die für die Steuerung von DC-Motoren mit und ohne Bürsten sowie Schrittmotoren geeignet sind. Aufgrund ihrer einmaligen Motorantriebstechnologie liefern die Motortreiber von Toshiba eine hohe Antriebseffizienz. Darüber hinaus können sie dank dem Einsatz eines neuen Analogverfahrens in kompakten Gehäusen untergebracht werden. Dies sorgt für eine stabilere Motorsteuerung, reduziert die Systemgröße und verringert den Energieverbrauch.

Produktliste

Produktlinie der Motortreiber (Parametersuche)
Sie können Motortreiber nach Eigenschaften suchen.

  

Motortreiber für den Automobilbereich

thumb_car

Anwendungsbeispiele

thumb_motor_1

Downloading PSpice® models

pspice-img
Downloading PSpice® models
[Download Flow]
  1. Click on the 'Go to the Agreement page' button below and read the terms of use for the PSpice® models. If you accept all the terms, select the 'Yes' radio button and click the button 'I understand and agree'.
  2. This will take you to the online registration form. Fill in the form. Confirm that all the data are correct, and click the 'Send' button.
  3. You will receive an on-screen confirmation message acknowledging that your registration has been accepted. You will thereafter receive download information at your registered email address.
  4. Click on the URL embedded in the email and download the desired PSpice® models.

    PSpice® models are provided as zip-compressed files.
    To run a simulation, you need to prepare a PSpice® simulation environment.
    PSpice is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc.

Go to the Agreement page.

Motor Drivers with PSpice models list (2018/11/30 update)
  • Brushed motor drivers
    TB62216, TB6552, TB6569, TB6643, TB67H301, TB67H303, TB67H400A, TB67Z800, TC78H610, TC78H620, TC78H611, TC78H630
  • Brushless motor drivers
    TB6575, TB6585, TC78B002, TC78B006, TC78B006B, TC78B016
  • Stepping motor drivers
    TB62209, TB62214A, TB62218A, TB6600, TB67S101A, TB67S109A, TB67S111, TB67S149, TB67S158, TB67S179, TB67S269, TB67S508, TC78S122, TB67S209, TC78H621, TC78H630, TC78H651

Einführung zu Evaluationsplatinen

  • Evaluationsplatine für Einphasen-Axialgebläsemotor
    Diese Evaluationsplatine enthält den TC78B002FTG und erlaubt die Überprüfung des Betriebs eines Einphasen-Axialgebläsemotors. Die neu entwickelte digitale Steuerlogik verbessert den Motorstrom durch starke Annäherung an die Sinusform. Sie bietet im Vergleich zur konventionellen Blockkommutierung eine reibungslosere Motorrotation, höhere Motoreffizienz und verbesserte akustische Geräuschreduzierung. Durch Verwendung digitaler Steuerungen kann ein externes Gerät die Amplitude und Phase der Ausgangswellenform sowie die Modulationsmethode steuern.

    Diese Evaluationsplatine verfügt über alle zur Evaluation des TC78B002FTG erforderlichen Baugruppen. Sie können mit den digitalen Steuerungsfunktionen experimentieren, indem Sie einfach nur einen bürstenlosen Einphasen-Vollwellenmotor und eine DC-Stromversorgung an die Platine anschließen.

Häufig gestellte Fragen

  • Häufig gestellte Fragen finden Sie hier.

Querverweissuche

  • Die Querverweissuche ist eine Suchfunktion, die Ihnen hilft, zu Produkten anderer Hersteller die passenden Toshiba-Produkte zu finden.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.